×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109745000, 文档发布日期 2018年11月19日
(12)
评估

如何卸载 WinCC Professional 或 WinCC Runtime Professional 的 SQL Server 实例?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
如果已经卸载了 SIMATIC WinCC Professional。WinCC SQL 实例依旧存在。必须手动卸载 WinCC SQL 实例。

在卸载了SIMATIC WinCC Professional 或 SIMATIC WinCC Runtime Professional 后 WinCC SQL 实例依旧存在。这确保在卸载过程中没有用户数据丢失。

方案: 通过一个新版本的 WinCC 来升级 SQL 版本。
如果安装一个新版本的 WinCC。 新版本的 WinCC 包含一个新的 SQL 版本(例如当升级 WinCC V13 到 WinCC V14)
在安装新版本的 WinCC 之前必须在卸载老的 WinCC 之后手动卸载 WinCC SQL 实例。如果未卸载 WinCC SQL 实例,在安装新版本的 WinCC 时将会导致如下错误信息:“锁定原因:安装的 SQL server WinCC实例与 WinCC Professional V14.0 不兼容。可通过控制面板卸载 SQL Server WinCC 实例”。


图. 01

注释
本说明也适用于SIMATIC WinCC V13 SP1升级到 SIMATIC WinCC V13 SP2,原因在于SIMATIC WinCC V13 SP2使用更新版本的 SQL Server 。


卸载 WinCC SQL Server 实例的介绍


  • 通过“开始>控制面板”打开控制面板。
    选择“小图标”用于显示。
    打开“程序和功能”选项。
  • 选择“Microsoft SQL Server 2008 R2”
    点击“卸载/更改”。
  • 在弹出菜单中点击“移除”


    图. 02
  • 在 "SQL Server 2008 R2 安装" 窗口中点击“确定”按钮。


    图. 03
  • 在“卸载 SQL Server 2008 R2”窗口中,在域“从功能中移除实例”。点击“WINCC” 条目并点击“下一步”按钮。


    图. 04
  • 在"移除 SQL Server 2008 R2" 窗口点击 "选择全部" 按钮,然后点击“下一步” 按钮。


    图. 05
  • 在随后的卸载过程结束后点击“下一步”或“移除”按钮。


    图. 06

    图. 07
  • 最后通过点击“关闭” 按钮完成卸载 WinCC SQL Server 实例的过程。


    图. 08

执行上述操作后, 安装 WinCC Professional V14 时的错误信息将不再出现。

更多信息可从以下手册中获取卸载SQL实例IDID 109755202

 WinCC 版本和 Microsoft SQL Server 版本之间的关联

下表为哪个版本的 WinCC 包含哪个版本的 Microsoft SQL Server。

WinCC 版本Microsoft SQL Server 32-位 版本
V15 Professional Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express
V15 Professional RT Microsoft SQL Server 2014 SP2 Standard
V14 SP1 Professional

Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express

V14 SP1 Professional RTMicrosoft SQL Server 2014 SP2 Standard
V14 ProfessionalMicrosoft SQL Server 2014 SP1 Express
V14 Professional RTMicrosoft SQL Server 2014 SP1 Standard
V13 SP2 ProfessionalMicrosoft SQL Server 2014 SP2 Express
V13 SP2 Professional RTMicrosoft SQL Server 2014 SP2 Standard
V13 SP1 ProfessionalMicrosoft SQL Server 2008 R2 Express
V13 SP1 Professional RTMicrosoft SQL Server 2008 R2 Standard
V13 ProfessionalMicrosoft SQL Server 2008 R2 Express
V13 Professional RTMicrosoft SQL Server 2008 R2 Standard
V12 SP1 ProfessionalMicrosoft SQL Server 2008 R2 Express
V12 SP1 Professional RTMicrosoft SQL Server 2008 R2 Standard
V12 ProfessionalMicrosoft SQL Server 2008 R2 Express
V12 Professional RTMicrosoft SQL Server 2008 R2 Standard
V11 SP2 ProfessionalMicrosoft SQL Server 2005 SP4 Express
V11 SP2 Professional RTMicrosoft SQL Server 2005 SP4 Standard

表 01

如果安装新版本的WinCC所包含的SQL Server版本与卸载的WinCC 版本不同,则必须手动卸载SQL Server 的实例。
例如
如果将WinCC V13 SP2 或 V14 升级到 V14 SP1,则不需要手动卸载SQL Server 的实例,因为所含版本都是Microsoft SQL Server 2014。
如果将WinCC V13 SP1升级到V14 SP1,则必须手动卸载SQL Server 的实例,因为WinCC所含Microsoft SQL Server的两个版本不同。

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。