×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Entry type: Product note, Entry ID: 109745460, Entry date: 11/13/2017
(5)
Rate

WinCC V14 SP1 的供货发布

  • Entry
  • Associated product(s)
适用于 WinCC V14 的 Servicepack 1

SIMATIC WinCC Basic/Comfort/Advanced/Professional V14 SP1

与 SIMATIC WinCC V14 配套的 SP1 自即刻起开始供货。该服务包将包含在相应软件更新服务合同的范围内。

适用于 SIMATIC WinCC V14 工程组态产品的 SP1 可从下文的条目中获取,它可用于升级现有 V14 以及用于新安装:109746074

要安装运行系统产品的这款检修包,必须事先在 PC 上安装 WinCC V14。该软件可通过下文的条目下载:109746276

有关其他 TIA Portal 产品的新增功能,请参见以下页面:09744304

SIMATICWinCC V14 SP1 的显著特性

WinCCV14 SP1 中的各种新功能适用于工程组态流程的所有阶段。有关新功能的概述信息,请参见:

SIMATIC HMI 精简面板的改进措施

  • 支持以 unicode csv 格式导出精简面板的配方
  • 向其他 SIMATIC 组件(即 CP)分配 PLC IP 地址
  • 浏览器支持中文/日语/韩语字符


SIMATIC HMI 精智/移动面板第二代的改进措施

  • 支持西门子条码扫描仪
  • 更新精智面板支持的网络摄像头

  • 通过 ProSave 安装/卸载 Word、Excel、Win Mediaplayer、IE

  • 启动组态(RT 启动时间“60 秒”,可通过系统功能重新启动)
  • 移动面板区域编辑器的附加系统功能。

SIMATIC Runtime Advanced 的改进措施

  • RT Advanced 的摄像头控制。
  • 改进 RT Advanced PDF 查看器。
  • 无需许可证即可使用 Runtime Advanced 的 Sm@rtServer 选项。


集成 SINUMERIK Operate GUI 和 Runtime Advanced 数据

  • 通过 RT Advanced 中的新 HMI 对象集成 SINUMERIK Operate GUI。
  • 从 RT Advanced 直接访问 SINUMERIK NC 数据(独立于 SINUMERIK Operate GUI)。


SIMATIC Runtime Professional 的改进措施

  • 支持 OPC UA DA 客户端。
  • ScreenWindow 控件的新 vbs 方法,可临时锁定/解锁 ScreenWindow 内的操作。

  • 支持配方控件中的图片。

  • WebUX:自动登录(仅限具有监视权限的情况)


扩展 HMI 开放性功能
  • 支持 HMI 面板。

  • 支持 HMI 驱动器。

  • 支持 HMI 弹出窗口


SIMATICWinCC V14 SP1 产品信息

工程组态系统的系统要求

所有的 WinCC V14 SP1 工程组态版本现已发布,支持以下操作系统(仅 64 位):

Windows 7(64 位)

  • Windows 7 Home Premium SP1(仅 WinCCBasic)

  • Windows 7 Professional SP1

  • Windows 7 Enterprise SP1

  • Windows 7 Ultimate SP1

Windows 8.1(64 位)

  • Windows 8.1(仅 WinCCBasic)

  • Windows 8.1 Professional

  • Windows 8.1 Enterprise

Windows 10(64 位,V14 SP1 中新增)

  • Windows 10 Home Version 1607(仅 WinCC Basic)

  • Windows 10 Professional Version 1607

  • Windows 10 Enterprise Version 1607

  • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB

  • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB

Windows Server(64 位)

  • Windows Server 2008 R2 StdE SP1(不适用于 WinCC Basic)

  • Windows Server 2012 R2 StdE

  • Windows Server 2016 Standard


下表列出了运行 WinCC 时建议使用的硬件设备。

硬件建议
计算机SIMATIC Field PG M5 Advanced 或更高型号(或类似 PC)
处理器Intel® Core™ i5-6440EQ (2.7 GHz)
RAM16 GB 或更高(大项目为 32 GB)
硬盘SSD,至少 50 GB 的可用存储空间
网络1 千兆(多用户)
显示器15.6" 全高清显示屏(1920 x 1080 或更高)


WinCC Runtime Advanced 和 WinCC Runtime Professional 的系统要求

WinCC Runtime Advanced V14 SP1 和 WinCC Runtime ProfessionalV14 SP1 现已发布,支持以下操作系统:

Windows 7(32 位)

  • Windows 7 Professional SP1
  • Windows 7 Enterprise SP1
  • Windows 7 Ultimate SP1
  • Windows Embedded Std 7 SP1(仅 SIMATIC IPC)
  • 现已 不再支持 Windows XP。

Windows 7(64 位)

  • Windows 7 Professional SP1
  • Windows 7 Enterprise SP1
  • Windows 7 Ultimate SP1
  • Windows Embedded Std 7 SP1(仅 SIMATIC IPC)

Windows 8(64 位)

  • Windows 8.1 Professional
  • Windows 8.1 Enterprise
  • Windows Embedded 8.1 Industry

Windows 10(64 位)

  • Windows 10 Professional Version 1607
  • Windows 10 Enterprise Version 1607
  • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB

  • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB

WindowsServer(64 位)

  • Windows Server 2008 R2 StdE SP1
  • Windows Server 2012 R2 x64 StdE
  • Windows Server 2016 Standard Edition


处理器

RAM

显卡

操作系统

建议使用 PC Hardware WinCC Advanced(32 位)

Intel® Atom™ 1.3 GHz 及以上或类似版本

2 GB 及以上

1280 x 800

32 位

建议使用 PC Hardware WinCC Advanced(64 位)

Intel® Celeron™ 1.4 GHz 及以上或类似版本

4 GB 及以上

1280 x 800

64 位

建议使用 PC Hardware WinCC Professional(32 位)

Intel® Celeron™ 1.4 GHz 及以上或类似版本

4 GB 及以上

1366 x 768

32 位

建议使用 PC Hardware WinCC Professional(64 位)

Intel® Core™ i3 1.6 GHz 及以上或类似版本

8 GB 及以上

1366 x 768

64 位


与其他产品的兼容性

WinCCV14 SP1 可与 Step7、Startdrive、SIMOCODE ES 和 SOFT STARTER ES V14 SP1 以及 SIMOTION SCOUT TIA V5.1 在同一个系统中一同运行。

WinCC Basic/Comfort/Advanced V14 SP1 可与 STEP7 V11 至 V13 SP2、STEP7 V5.5 SP4 (STEP 7 V5.6)、STEP7 Micro/WIN V4.0 SP9、WinCC V11/V12/V13、WinCC flexible(2008 及以上版本)和 WinCC(V7.0 SP3 及以上版本)的其他版本一同安装在同一台 PC 上。

WinCC Professional V14 SP1 可与 STEP7 V11 到 V13 SP2、STEP7 V5.5 SP4 (STEP 7 V5.6)、STEP7 Micro/WIN V4.0 SP9、WinCC V11/V12/V13(WinCC Professional 除外)和 WinCC flexible(2008 及以上版本)的其他版本一同安装在同一台 PC 上。不能与 WinCC V6/V7 一同安装。

仅 TIA Portal V13 SP1 的项目才能升级到 TIA Portal V14(建议使用最新更新)。为了最大程度的方便用户安装,最新版的 V13 SP2 现已包含在 V14 SP1 产品中。不支持兼容模式。

关于 WinCC Professional 的注意事项


在安装 WinCC V14 SP1/V13 SP2 的同时,也安装了 WINCC SQL 2014 实例。如果在 PC 中安装了 WinCC Runtime Professional 的 V13 SP2 早期版本,则必须手动卸载早期 SQL 服务器的“WINCC”SQL 实例,以便安装 WinCC Professional V14 SP1 或 WinCC Professional V13 SP2 (109745000)。


必须安装 SIMATIC NET V14 SP1 才能与 S7 设备进行通信。


请考虑 SIMATIC WinCC RT Professional 与附加组件和选项的兼容性。


免费下载中包含用于升级现有 WinCC Runtime V14 安装的服务包 SP1,只有在已事先安装 WinCC Runtime V14 时才能进行安装。

需订购 DVD 以支持新的操作系统(Windows 10 和 Windows Server 2016)。


订货号:


6AV2104-0XX04-0DU8SIMATIC WinCC Runtime Advanced V14 SP1 更新 V14 -> V14 SP1
6AV2105-0XX04-0DU8SIMATIC WinCC Runtime Professional V14 SP1 更新 V14 -> V14 SP1

所支持的虚拟系统


  • VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.0
  • VMware Workstation 12.5(不适用于生产环境下的运行系统)
  • VMware Player 12.5(不适用于生产环境下的运行系统)
  • Microsoft Hyper-V Server 2016

虚拟系统可用作主机操作系统的操作系统

  • Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise SP1(64 位)
  • Windows 10 Professional/Enterprise Version 1607
  • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
  • Windows Server 2016(64 位)

以下安全程序已通过 WinCC V14 SP1 测试:

  • 病毒扫描程序:
  • Symantec Endpoint Protection 12.1
  • Trend Micro Office Scan Corporate Edition 11.0
  • McAfee VirusScan Enterprise 8.8
  • Kaspersky Anti-Virus 2016
  • Windows Defender(自 Windows 8.1 起)
  • Qihoo “360 Total Security Essential” 9.7
  • 加密软件:
  • Microsoft Bitlocker
  • 主机入侵检测系统:
  • McAfee Application Control 6.2.0

订货数据

有关产品及其订货号,请参见所附文件。

Registrierung notwendig WinCC_V14_SP1_orderlist.xlsx (40.4 KB)


软件更新服务 (SUS),下载

所有自动化软件更新均可在发布当天完全应用于所有应用程序且无地域限制 - 全球均可访问!如今,软件更新服务 (SUS) 已更换为下载形式。

下载软件试用版

在此,可下载 SIMATIC WinCC V14 SP1 的试用版软件,试用期为 21 天。109746074


自述文件



Security information
In order to protect plants, systems, machines and networks against cyber threats, it is necessary to implement – and continuously maintain – a holistic, state-of-the-art industrial security concept. Siemens’ products and solutions constitute one element of such a concept. For more information about industrial security, please visit
http://www.siemens.com/industrialsecurity.