×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109746198, 文档发布日期 2017年4月25日
(3)
评估

当安装有SIMOCODE ES V14 或 Soft Starter ES V14的TAP PORTAL升级至 V14 SP1时,出现提示:“An update of the complete installation is required”,应当如何处理?

  • 文档
  • 涉及产品
本条目包含当出现上述警告提示后的处理方法

问题:


当装有SIMOCODE ES V14或Soft Starter ES V14 时,是否可执行如下TIA Portal产品的升级?




  • SIMATIC STEP 7
  • SIMATIC STEP 7 Safety
  • SIMATIC WinCC
  • SINAMICS Startdrive
  • SIMOTION SCOUT TIA



回答:


仅在SIMOCODE ES 和 Soft Starter ES可用V14 SP1 版本软件可用时,方可升级如下TIA Portal产品:

  • SIMATIC STEP 7
  • SIMATIC STEP 7 Safety
  • SIMATIC WinCC
  • SINAMICS Startdrive
  • SIMOTION SCOUT TIA


关于ES软件的可用性,可参考 109745880 (SIMOCODE ES) 和109745881 (Soft Starter ES).



注意:

当升级TIA Portal产品至V14SP1版本,如果其他TIA Portal 版本V14产品安装在该电脑上,则会提示如图报警信息


 

 可通过"No"按钮,终止升级操作(图. 1).



图. 1: 报警信息举例

注意:
如果仍旧执行升级操作,则目标电脑中的已安装的TIA Portal软件将无法继续使用。

当启动TIA Portal时将提示报警信息,告知应用无法正常使用。

在此情形下,需要卸载TIA Portal的所有已安装产品,安装兼容版本。

注意:

如果卸载SIMOCODE ES V14 或Soft Starter ES V14 , 则使用这些软件建立的项目将无法再打开。






安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。