×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109746261, 文档发布日期 2017年7月31日
(1)
评估

如何将 S7-1500 SIPLUS 的CPU下载到一个格式化过的 SIMATIC 存储卡中?

  • 文档
  • 涉及产品
SIMATIC 存储卡装载第一次下载时,必须装载相同类型的S7-1500 标准型CPU (6ES7*)的型号。

描述

如果往一个格式化过的 SIMATIC 存储卡中下载一个组态好的 S7-1500 SIPLUS(6AG1*)设备,并将 CPU 调整为“ 运行 ”模式,那么 CPU 会无错误运行。但当电源关闭再打开,或者执行存储器复位(MRES)后,CPU S7-1500 SIPLUS 将会报如下错误信息并进入停止模式。

“存储卡评估错误:存储卡不能接收或无法安装,功能完成/被放弃,新的启动禁止设置:-外部装载存储区已损坏(在博途中删除或移除存储卡)-硬件组态没有装载或装载/改变没有成功完成”



如果在SIMATIC存储卡上首次下载一个典型S7-1500标准CPU(6ES7 *)的组态,然后由具有相同SIPLUS CPU(6AG1 *)的组态替换,则不会发生此现象。如下的操作步骤可以避免在博途中发生该类错误。

操作

  1. 在 CPU S7-1500 SIPLUS 上插入一张有足够空间并且格式化过的存储卡。
  2. 在 STEP 7 (TIA Portal)组态中添加一个同类型的 CPU S7-1500 标准产品(6ES7*)。
  3. 将配置为标准CPU的组态下载到 CPU S7-1500 SIPLUS 中。目前尚不需要组态其它外围设备。
  4. 在 STEP 7(TIA Portal)中,使用 CPU S7-1500 SIPLUS (6AG1*) 型号替代标准类型的 CPU ,同时完成扩展模块与分布式设备的组态配置。
  5. 将修改过的组态下载到 CPU S7-1500 SIPLUS。

注释
 这个操作仅在在线 CPU 下载时起作用。如果 SIMATIC 存储卡是通过外部读卡器进行的编程操作,那么这种错误保持不变。



安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.