×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 109746264, 文档发布日期 2018年11月22日
(0)
评估

TM Count 1x24V 和 TM PosInput 1 的固件版本 V1.2 支持附加操作模式“快速模式”

  • 文档
  • 涉及产品
固件版本 V1.2 可用于计数器和位置检测模块 ET 200SP TM Count 1x24V 与 TM PosInput 1。由于功能范围缩小以及循环传输数据的数量减少而导致周期时间非常短,因此附加操作模式“快速模式”可实现数量相当大的框架(周期时间非常短)。

自固件版本 1.2 起,ET 200SP TM Count 1x24V 和 TM PosInput 1 除了现有功能外,还提供具有以下属性的“快速模式”操作模式:

  • 省略输出数据
  • 输入数据减少到 4 个字节,可实现尤其高效的数据传输
  • 25 位位置信息和 7 位状态信息
  • TM Count 1x24V:使用 24 V 增量编码器进行位置检测
  • TM PosInput 1:使用 RS422 增量编码器或 SSI 绝对编码器进行位置检测
  • 支持自动确认的组错误位
  • 可使用比较功能(可通过硬件配置设置)
  • 通过板载数字量输入同步
  • 支持周期时间非常短的等时同步模式
    例如,高于 125 µs 的周期时间可与 CPU 1518 和 IM 155-6PN HS 相结合。

组态:

在完全集成到 STEP 7 和 STEP 7 (TIA Portal) 之前 ,提供修订的硬件支持包:
对于 Step 7 (TIA Portal),条目编号为 72341852
对于 Step 7 V5.5,条目编号为 23183356
自下一修订版起,还可通过 GSD 文件组态系统。

有关“快速模式”操作模式提供的选项的更多详细信息,请参见相关设备手册。

固件版本 V1.2 可升级到现有模块。可在下载区域中找到这些模块:


产品 订货号设备手册  固件下载 
 TM Count 1x24V 6ES7138-6AA00-0BA0 83727715109421380
 TM PosInput 1 6ES7138-6BA00-0BA0 89295917109421250


 



安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接