×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109746275, 文档发布日期 2017年6月28日
(5)
评估

如何用TIA Portal组态SIPLUS极端组件?

推荐文档: 推荐新手阅读!
  • 文档
  • 涉及产品
用STEP 7 (TIA Portal)组态用于极端环境条件下的订货号为(6AG1*)的SIPLUS极端组件。

描述

大部分的SIPLUS极端模块可以在TIA Portal 硬件目录中作为单独的组件找到。此外,新模块正在不断添加到硬件目录。

请注意混合组态是不允许的。这就意味着不能同时组态SIPLUS极端组件和SIMATIC标准组件。

组态SIPLUS极端组件可以有以下两种方式。

  1. 用SIPLUS极端 组件 (6AG1*)
  2. 用SIMATIC标准组件 (6ES7*)

以下是其优点和缺点。

1. 用SIPLUS组件来组态SIPLUS硬件

图1显示了带SIPLUS极端组件的TIA Portal硬件目录的摘录。
 



图1

图2显示了一个已组态的SIPLUS极端控制器(CPU 1516-3 PN/DP SIPLUS)。

图2

优点

  • 安装指导(比如,通过散热器的限制)是可见的。
  • 统一的文件编制
    实际的硬件配置和TIA Portal中的组态是一致的。

           

缺点

  • 如果已经有一个标准组态,也需要重新组态。


2. 用SIMATIC标准组件来组态SIPLUS硬件

图3 显示了一个已组态的SIMATIC标准控制器(CPU 1516-3 PN/DP)。


图3

这种方式需要使用与SIPLUS组件对应的订货号为(6ES7*)的SIMATIC 标准组件来组态。订货号可以从SIPLUS硬件上(例如,基于6ES7...)或者通过编码转换工具获取。这个工具可以帮助识别对应的订货号。通过本文末尾“更多信息”下的链接可以进入编码转换工具。

优点

  • 可以利用已有的标准组态 -> 无需重新组态。
  • 硬件替换方便。

缺点
  • 在线诊断没有关于SIPLUS组件的使用信息。
  • 没有关于禁用的配置/安装指导的信息。
  • 文件编制不统一。
  • 实际的硬件配置与TIA Portal里的组态不一致。

注意

  • 有些SIPLUS极端组件在TIA Portal硬件目录里还没有单独的组件可供选择,只能用SIMATIC标准组件来组态。
  • 控制器里的标识数据(比如,订货号)是独立于组态的类型。这种方式下,“在线和诊断”里显示的订货号总是标准SIMATIC订货号(图4)。
     


图 4

更多信息
SIPLUS 极端系列
编码转换工具
安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.