×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : Exemple d’application ID de la contribution : 109748585, Date de la contribution : 20/09/2017
(3)
Évaluer

LOGO! 8: Partition wall function for KNX

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)
Implementation of a LOGO! 8 "Partition wall" function into a KNX system via the LOGO! CMK2000 communication module.

With the integrated functions like astro timer, yearly and weekly timer, many automation tasks can be solved quickly and easily with LOGO! 8. The LOGO! text display unit (TDE) and the integrated LOGO! 8 web server offer additional options for control and monitoring.

The communication module CMK2000 from Siemens provides a solution for communication in building automation with LOGO! 8. The communication module enables communication with any KNX devices via the KNX building system bus.

The application example offers a complete partition wall function for two and for three rooms with LOGO! 8 and shows you how to implement it into a KNX system via the CMK2000.



Screen 1

Advantages
The combination of the partition wall function in LOGO! 8 and the CMK2000 module offers you the following advantages:
  • Function can be expanded to more rooms
  • Function can be expanded by additional tasks
  • Integration of LOGO! inputs and output into a KNX system


Target group

This application example is aimed at experienced KNX users who seek to expand their KNX system with the functionalities of a LOGO! 8.

Documentation and example project

Documentation (1.2 MB)

Registration required LOGO! 8 program for 2 rooms (26.4 KB)
Registration required LOGO! 8 program for 3 rooms (36.8 KB)

Registration required ETS5 project for 2 rooms (816.2 KB)
Registration required ETS5 project for 3 rooms (816.3 KB)

Additional Keywords
EIB, circuit breaker, partition wall function

Notes relatives à la sécurité
La protection des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cyber-menaces nécessite la réalisation (et le maintien continu) d'un concept global de sécurité IT à la pointe de la technique. Les produits et solutions Siemens ne constituent qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d’informations sur la cyber-sécurité, rendez-vous sur
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Évaluer la contribution
pas d'évaluation
Requêtes et commentaires
Que voulez-vous faire ?
Remarque : l’avis se réfère toujours à la contribution présente / au produit présent. Votre message est envoyé aux rédacteurs de l’Online Support. D’ici quelques jours, vous obtiendrez une réponse de notre part, si votre avis le requiert. Si pour nous tout est clarifié, nous ne vous répondrons pas.
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport