×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 109748933, 文档发布日期 2017年11月8日
(0)
评估

SIPLUS extreme – SIPLUS extreme RAIL S7-1200 供货发布

  • 文档
  • 涉及产品
在 SIPLUS extreme RAIL 产品系列中,以下适用于轨道车辆和轨旁铁路设备的 S7-1200 系列产品现已发布,可进行供货。

产品标准/认证:

EN 50155

铁路应用 - 轨道车辆使用的电子设备

EN 50121-3

铁路应用 - 电磁兼容性。轨道车辆

EN 50121-4

铁路应用 - 电磁兼容性。信令和通信设备的辐射与抗干扰性

EN 50124

铁路应用 - 绝缘配合

EN 50125

铁路应用 - 设备的环境条件

EN 45545

铁路应用 - 铁路车辆中的防火保护

EN 60721

环境条件的分类

EN 61373

铁路应用 - 轨道车辆设备 - 冲击与振动测试





订货数据

SIPLUS S7-1500 RAIL

说明

SIPLUS 订货号

基于
以下订货号

日期

SIPLUS S7-1200 CB 1241 RS485 T1 RAIL

6AG2241-1CH30-1XB0

6ES7241-1CH30-1XB0

销售发布:2017 年 6 月 30 日

供货发布:2017 年 7 月 1 日

SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ RAIL

6AG2234-4HE32-1XB1

6ES7234-4HE32-0XB0

销售发布:2017 年 6 月 24 日

供货发布:2017 年 6 月 25 日

应用领域

环境条件

相对湿度

100% RH - 允许凝露 - 凝露环境中不能进行调试

温度 T1

-25 °C … 70 °C*

* 温度超出 +15 °C/K 时可运行 10 分钟时间

生物活性物质

符合标准 EN 60721-3-5,类别 5B2,霉菌孢子和真菌孢子(不含动物群体) 2)

化学活性物质

符合标准 EN 60721-3-5,类别 5C3,
含盐雾 1) 2)

机械活性物质

符合标准 EN 60721-3-5,类别 5S3,
含沙子、粉尘 2)

气压 - 安装时的海拔高度

1080 hPa ...795 hPa (-1000 m ... +2000 m)²

1)持续影响:符合标准 EN60721-5-3,类别 5C3
限值(最大 30 min/d):符合标准 EN60721-5-3,类别 5C3

2) 在含腐蚀性气体的环境中运行时,
未使用的接口上必须盖有随附的插头盖板。

有关 SIPLUS 产品的信息,敬请访问:

www.siemens.com/siplus-extreme

有关部分 SIEMENS RAIL 产品概要,敬请访问:

http://w3.siemens.com/mcms/industrial-controls/de/railway/seiten/komponenten.aspx

如有其它任何疑问,敬请联系当地西门子办事处的 SIMATIC 合作伙伴。

www.siemens.com/partnerprogramm



安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接