×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : FAQ ID de la contribution : 109749130, Date de la contribution : 16/01/2018
(0)
Évaluer

Ensuring degree of protection IP69K in the case of drilled holes with groove

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)
This entry contains information on degree of protection IP69K in the case of drilled holes with groove.

QUESTION:

Is degree of protection IP69/IP69K still ensured when installing 3SU1 commanding devices in a panel with "Eaton hole", that is, with groove?

 


ANSWER:

When installing 3SU1 commanding devices, degree of protection IP69K is also ensured in the case of drilled holes with groove, in accordance with the specifications of IEC 60947-5-1 and with a diameter of 22.5 mm.

Notes relatives à la sécurité
La protection des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cyber-menaces nécessite la réalisation (et le maintien continu) d'un concept global de sécurité IT à la pointe de la technique. Les produits et solutions Siemens ne constituent qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d’informations sur la cyber-sécurité, rendez-vous sur
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport