×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用实例与扩展工具 文档编号 109749187, 文档发布日期 2018年5月23日
(5)
评估

使用 TIA Portal 实现数字化:使用 SIMATIC 和 Simulink 进行虚拟调试

推荐文档: 推荐新手阅读!
  • 文档
  • 涉及产品
使用 SIMATIC 和 Simulink 进行虚拟调试的三个用例。

在自动化与控制工程组态过程中,用于数学计算的 Simulink 软件不仅可以经常进行过程仿真,还可创建各种算法。要求通过 PLCSIM Advanced 或基于硬件使用软件控制器通过几个步骤仿真虚拟环境中的模型、算法或功能。

本应用示例描述了使用 Simulink 构建仿真模型的方法。将使用三个数字化用例来描述以虚拟方式和基于硬件通过 SIMATIC 产品来验证和模拟仿真模型的可能性和限制。样本 Simulink 模型包含一个过程仿真和一个 PID 控制器。

整个应用示例包含以下文档:

  • 主文档:
    三个用例和 Simulink 模型概述 
  • 用例 1:
    通过 API 将 Simulink 模型连接到 SIMATIC PLCSIM Advanced
  • 用例 2:
    通过 OPC UA 将 Simulink 模型连接到 SIMATIC PLCSIM Advanced
  • 用例 3:
    使用 SIMATIC Target 1500S 进行基于硬件的 Simulink 模型仿真 



文档和项目示例

MATLAB、协同仿真
安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。