×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109749790, 文档发布日期 2017年11月21日
(4)
评估

如何应用S7-1500CPU的ProDiag在STEP7(TIA Portal)插入变频器消息?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
SINAMICS (G110/G120 and S110/S120)消息可以应用ProDiag功能实现通过WEB服务器或应用WinCC Advanced/Professional 直接显示,而不需要在HMI内做任何配置。

说明
这部分介绍如何进行ProDiag监控配置, 监控消息不存在HMI系统中,而是存在S7-1500CPU内,HMI设备不需要做任何配置。

SINAMICS系列变频器消息由字母(A:警告,F:错误)和相应数字组成,可以到相关文件里找到报错或者警告的原因。

SINAMICS G110/G120 和S110/S120消息使用XML文件格式,参见:47520881 条目介绍了如何为每个变频器下载XML文件

下一步需要将XML文件转换成CSV文件的格式导入到EXCEL, 77467239 条目介绍了下一步需要处理的信息

  • 下载 与使用SINAMICS XML 解析器信息
  • 应用解析器将XML文件转换成CSV文件
  • 将CSV文件导入到微软的EXECL里

示例
库中包含的FB”SinamicsAlarms”可以用来实现SINAMICS消息的诊断。输入参数“faultTextNo”和“warnTextNo”分别对应变频器的错误和报警编号 FB”SinamicsAlarms”分为2个程序段,使用SCL编写。

  • 程序段1为监控错误的程序
  • 程序段2为监控警告的程序

可在博途巡视窗口("报警显示")或Web服务器中查看消息文本。 为此,在FB“SinamicsAlarms”中为两个静态变量“statFaultProDiag”和“statWarnProDiag”组态了监视类型“错误消息”。

下表是输入参数的信息:
 

数据参数

数据类型描述
faultTextNoInt输入的十进制错误号
warnTextNoInt输入的十进制警告号

需求
接下来创建一个项目,配置一个S7-1500CPU并添加驱动器,为了配置驱动器需要事先安装SINAMICS Startdrive软件或者安装GSD/GSDLM文件。

注意

Startdrive中只支持固件版本V4.8以上的SINAMICS S120

为了在STEP 7 (TIA Portal)显示的消息,需要按照如下步骤将Excel列表导入到STEP 7 (TIA Portal)的消息列表中:

  1. 在项目S7站总览视图中找到“PLC报警文本列表”。
  2. 插入新文本列表,用粘贴功能分配一个名字,比如说“SINAMICS G120消息文本”。
  3. 在“选择栏”下拉菜单选择”“Decimal”选项,插入新的文本列表。
  4. 选中新建的文本列表,在其下面的窗口中,应用粘贴功能为新建的文本列表输入范围0到3(某某的文本列表条目)。
  5. 打开Excel列表,选中并复制ProDiag需要配置的消息信息,例如”Error Number decimal”与“Long Name”列。
  6. 在STEP7(TIA Portal)的“某某文本列表条目”窗口, “结束范围” 右击在弹出的菜单第二列内选择粘贴。
      

    图. 1
     
  7. Execl内您选择的消息就被粘贴到STEP7 (TIA Portal)里您新建的“SINAMICS G120消息文本”中,保存并编译PLC站。
      

    图. 2
     
  8. STEP7(TIA Portal)中打开全局库"109749790_SinamicsProDiag_Lib_STEP7_TIA-Portal_V14".其中功能块“SinamicsAlarms”在主模板的文件夹里。
  9. 把“SinamicsAlarms”功能块从全局库中拖拽到PLC站内的程序块里。
  10. 在块内(比如OB1)调用“SinamicsAlarms”,并为其输入参数分配全局DB变量
  11. 改变背景DB的名字至"instSinamicsAlarmsDB"。
  12. 在STEP7(TIA Portal)程序中创建ProDiag功能块,并为起名“SinamicsDiagFB”。关于配置ProDiag的详细信息可参见例程“利用 ProDiag 进行机器设备诊断”,条目号: 109740151.
  13. 击背景DB"instSinamicsAlarmsDB"从弹出菜单里面选择属性
  14. 在属性窗口的属性选项卡中分配ProDiagFB. 设置:分配ProDiagFB为“SinamicsDiagFB”。
  15. 点击确定关闭窗口,打开功能块“SinamicsAlarms”。
  16. 在块接口标记静态变量"statFaultProDiag".可监视的错误信息用于此变量。
  17. 在巡视窗口选择监控标签,下拉菜单下面的“详细文本域”改变详细文本域的内容,名称必须与文本列表一致。
    • 在这个例子里选择名称 "SINAMICS G120 Meldetexte" SINAMICS G120 消息文本
    • 详细文本域需写入: "@4%4d@: @4%t#"SINAMICS G120 Meldetexte"@
  18. 重复16到17步为静态变量 "statWarnProDiag"写入详细文本信息。
      

    Fig. 3
     
  19. 保存并编译STEP7(TIA Portal)项目并下载项目至CPU。
  20. 打开OB1或者是调用SinamicsAlarms”功能块的块,转至在线监控。
  21. 现在通过DB变量可以分别读取到"faultTextNo" 和 "warnTextNo"两个参数的错误和报警数据。可以在巡视窗口“诊断”>“报警显示”中看到相应消息的显示信息。


图. 4

在描述过程中有一下几点好处:

  • 不需要在HMI设备进行配置
  • 配置过程与WinCC Advanced, WinCC Professional and WinCC V7独立
  • The消息可以用于WEB服务器,SIMATIC NET和OPC UA AC
  • 时间戳和循环周期相匹配

下载
下载内容包括文档内描述的S7-1500 STEP7(TIA Portal)库,解压缩文件至硬盘指定区域,然后可以用STEP7(TIA Portal)打开并编辑库文件。

Registration required 109749790_SinamicsProDiag_Lib_STEP7_TIA-Portal_V14.zip (340.1 KB)

注意
只能用STEP7(TIA Portal)打开库文件,更多开源库信息参见条目号: 37364723.

创建环境
文档描述与下载库文件由STEP 7 (TIA Portal) V14 + SP1。

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.