×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用实例与扩展工具 文档编号 109752962, 文档发布日期 2017年12月1日
(0)
评估

SIMOTION IT使用入门

  • 文档
  • 涉及产品
本视频介绍了SIMOTION IT技术的工作原理、系统结构和使用方法。SIMOTION IT是通过内嵌于控制器内部的Web Server实现的,其中预装了SIMOTION控制器诊断页画,这样通过带有IE浏览器的PC机即可对SIMOTION内部信息进行详细诊断,而不需要安装专用的SIMOTION SCOUT调试软件;另外,用户还可以开发自己的应用页画,用于对SIMOTION内部变量进行监控,从而实现对工艺的控制。SIMOTION IT技术扩展了SIMOTION的诊断方式和操作方法,是一个十分重要而且实用的功能。
安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。