×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109753966, 文档发布日期 2018年4月9日
(2)
评估

将项目从SIMOCODE ES 2007移植到SIMOCODE ES (TIA Portal) 需要注意些什么?

推荐文档: 推荐新手阅读!
  • 文档
  • 涉及产品
此文档包含将项目从SIMOCODE ES 2007 移植到 SIMOCODE ES (TIA Portal)

问题:

将项目从SIMOCODE ES 2007移植到SIMOCODE ES (TIA Portal) 需要注意些什么?

 

 

回答

 SIMOCODE ES 2007的初始环境

 

  • 到目前为止还在独立使用SIMOCODE ES 2007 参数化组态SIMOCODE Pro。
  • 在自动化系统中使用GSD文件进行SIMOCODE pro 的PROFIBUS 或 PROFINET 通讯。

 

移植到SIMOCODE ES V14 (TIA Portal)

 

  • 替代SIMOCODE ES 2007 ,用户将使用SIMOCODE ES (TIA Portal)软件进行独立的安装调试参数化SIMOCODE pro。


  • 升级版SIMOCODE ES(TIA Portal)可用于SIMOCODE ES 2007用户。

 

  • 使用“移植项目”功能,用户可以直接将SIMOCODE ES 2007 中的参数文件直接移植到 SIMOCODE ES V14 (TIA Portal)。另外,SIMOCODE pro 的参数也可以直接从设备中读出,即通过使用在线功能“将设备作为新站上传”


  • 客户依旧可以在自动化系统中通过GSD文件与SIMOCODE  pro进行PROFIBUS 或 PROFINET连接。

 

 



 SIMOCODE ES 2007的初始环境

  

  • 到目前为止,用户已经使用了SIMOCODE ES Professional 2007 连接SIMATIC STEP 7 或者 PCS 7,且使用SIMOCODE ES 选项“OM SIMOCODE pro 集成到STEP 7”

 

继续使用SIMOCODE ES 2007 

 

  • SIMOCODE ES 2007 仍可继续参数组态SIMOCODE pro 进行PROFIBUS 或 PROFINET通讯,但是有些功能需要设备的固件版本满足才可以使用:

 

SIMOCODE pro C: 所有版本

SIMOCODE pro S: 所有版本

SIMOCODE pro V:固件版本V3.2以上,产品版本*E14*

SIMOCODE pro V PN:固件版本V1.2以上,产品版本*E10*

 

 

  • 固件版本V4.0及以上的SIMOCODE pro V和固件版本V2.0及以上的SIMOCODE pro V PN 以及V2版本的电流/电压测量模块也可以使用,但仅限于早起版本。

 

  •  如果想要使用固件版本V4.0及以上的SIMOCODE pro V或者固件版本V2.0及以上的SIMOCODE pro V PN 的新功能,必须切换到SIMOCODE ES (TIA Portal) 或SIMATIC PDM 进行参数化。


 

 

如果用户已经购买了SIMOCODE ES 2007 我们可以提供什么?

 

我们可以提供一个低费用的升级版SIMOCODE ES (TIA Portal), 根据所使用的软件版本,清单价格为€150.00 (标准版)或€250.00 (完整版)。2017年


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
提示:反馈始终针对当前文章。您的消息将发送至在线支持的编辑。如果您的反馈有需要,您将于几日后收到我们的答复。双方都理解清楚后,我们将不再回复您。