×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用实例与扩展工具 文档编号 109754823, 文档发布日期 2018年5月23日
(8)
评估

使用 TIA Portal 实现数字化:通过基于 SIMATIC S7-PLCSIM Advanced 的基本行为建模进行虚拟调试

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
交叉链接应用程序可通过 S7-PLCSIM Advanced 在虚拟控制器的两个实例之间实现 IO 数据交换。

由于 SIMATIC S7‑PLCSIM Advanced 可作为虚拟控制器对 S7-1500 或 ET 200SP CPU 的功能进行综合仿真,因此,测试 STEP 7 程序并不需要使用真正的控制器来实现。

此外,也可在系统或机器环境中对虚拟控制器进行测试和验证。应用程序编程接口 (API) 允许操作 IO,并用于将虚拟控制器连接到机器或设备的虚拟模型。根据仿真应该回答的验证问题,机器或设备的虚拟模型可以包含两部分:

  • 仿真物理行为,例如使用 NX Mechatronic Concept Designer 实现
  • 活动组件(如驱动器或阀门)的行为仿真 

可通过使用 STEP 7 实现简单的行为模型,并在自有 PLCSIM Advanced 实例中对其进行仿真。

本应用示例提供了一个交叉链接应用程序(以下简称为“交叉链接”),它通过 PLCSIM Advanced 的 API 处理虚拟控制器的两个实例之间的 IO 信号交换单元。一个实例负责设备控制,另一个负责仿真设备行为。这是在 STEP 7 中开发自有行为模型并将其连接到应验证的程序的基础。


本文档通过以下两个用例说明交叉链接应用程序的用法:

  • 使用 ET 200SP IO 和 CPU 1511-1PN 仿真阀门控制
  • 仿真由 SINAMICS V90 驱动器和 CPU 1511-1PN 控制的运输系统

应用示例优势

  • 利用 SIMATIC S7-PLCSIM Advanced 全面仿真控制器功能
  • 根据需求和应用,通过开放式 API 连接机器功能的虚拟模型
  • 用等效输入/输出生成数字化双胞胎作为测试台

应用示例限制

  • 没有可用的行为模型库。根据模型的复杂性,增加工程设计工作以创建行为模型
  • 仅限于 SIMATIC S7-1500 应用
  • STEP 7 行为模型不能迁移到 SIMIT

文档和项目 

 文档 (2.1 MB)

 Registrierung notwendig 交叉链接应用程序 (435.2 KB)
SHA-256 校验和:5BCD36D3DA677E503787ECB83981F18C42DD4CC973CD1FB49D4AF3877B10EF33
有关 SHA-256 的信息

 Registrierung notwendig  使用 STEP 7 V14 SP1 (TIA Portal) 仿真阀门控制的项目示例 (6.4 MB)

 Registrierung notwendig 使用 STEP 7 V14 SP1 (TIA Portal) 仿真 SINAMICS V90 驱动器的项目示例 (6.3 MB)

更多信息 
使用 SIMATIC TIA Portal 实现数字化

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。