×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109755296, 文档发布日期 2018年4月11日
(0)
评估

使用S7-1200的CP卡建立开放式用户通信的前提条件是什么?

推荐文档: 推荐新手阅读!
  • 文档
  • 涉及产品
集成PN口的S7-1200/1500/300/400以及CP卡支持开放式用户通信。

开放式用户通信有不同的连接类型:

  • ISO-on-TCP
  • TCP
  • UDP

开放式用户通信的一个显著特点是它在传输数据结构方面具有很高的灵活性,因此,只要它们支持这里提供的通信类型,就允许与各种通信合作伙伴进行开放的数据交换。由于通信是完全通过用户程序中的指令来控制的,所以可以进行连接的建立和断开。此外,可以在运行时使用用户程序修改连接。

下面是S7-1200的CP卡支持开放用户通信的使用说明。

CPArticle numberFirmware version
CP 1243-16GK7243-1BX30-0XE0

固件版本 V2.1.51 或以上

供货发布: 109482524

CP 1242-7 GPRS V26GK7242-7KX31-0XE0

固件版本V2.1.41 或以上

供货发布: 109479013

CP 1243-7 LTE6GK7243-7KX30-0XE0
6GK7243-7SX30-0XE0

固件版本V2.1.41或以上

供货发布: 109479013

CP 1243-8 IRC
6GK7243-8RX30-0XE0

固件版本 V2.1.41或以上

发布通知: 109477890 

表 1

您需要一个固件版本V4.1或以上的S7-1200 CPU组态表1中的CP卡。软件版本V13 SP1或者以上。


如果您使用 V13 SP1配置固件版本V2.1的CP1243-1 ,需要硬件支持包HSP0170。


如果您使用V13 SP1配置固件版本为2.1的CP 1243-8 IRC,需要硬件支持包HSP0111。

HSPS可以在这里找到 72341852.

开放式用户通信的基础示例可以该条目中找到109747710

对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接