×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Тип сообщения: Часто задаваемые вопросы ID сообщения: 109755846, Дата сообщения: 31.01.2020
(4)
Оценить

What are the system limits of the OPC UA Server with S7-1500 with firmware V2.8.x?

  • Сообщение
  • Относится к продукту(ам)
The following tables give you the system limits of the OPC UA Server with S7-1500 CPUs, ET 200 CPUs, Software Controllers and Open Controllers.

Description

Table 1 shows the system limits of the OPC UA Server with S7-1500 with firmware V2.8.x:

Property CPU
1510, 1511, 1512, 1513 1515, 1516, 1505S 1517, 1518, 1507S 
Maximum number of subscriptions with more than 1000 monitored elements per subscription over all sessions1010

10

Maximum number of subscriptions with a maximum of 1000 monitored elements per subscription over all sessions

202020
Maximum number of subscriptions per session202020
Smallest possible sampling interval100 ms100 ms10 ms
Smallest possible Send interval500 ms200 ms10 ms
Maximum number of sessions324864

Table 1

Notes

  • The number of 10,000 elements per subscription is always the maximum.
  • A subscription with a maximum of 1000 elements cannot be converted into a subscription with more than 1000 elements.
  • With regard to performance, it does not matter over how many subscriptions the elements to be monitored are distributed.
    • Variant A: Large number of subscriptions with small number of elements.
    • Variant B: Small number of subscriptions and large number of elements.
    • The difference is the larger main memory requirement in Variant A.
  • If you try to register more elements in a subscription than specified in the table above, the status code "BadTooManyMonitoredItems" is returned in the OPC UA client. In this case the client should attempt to register the remaining elements via another subscription.
  • If the maximum quantity framework of the OPC UA server is exceeded, the OPC UA server sends the status "BadOutOfMemory" to the OPC UA client.
  • Independent of the system limits mentioned above it is recommended not to exceed the number of elements to be monitored specified in Table 2 as overall quantity framework of the server.


Property CPU

1510, 1511, 1511C,

1513, 1505S 

1515, 1516  1517, 1518, 1507S 
* Recommended maximum number of monitored elements over all subscriptions10002000 10000

Table 2

* These recommendations are based on a user program with the following conditions:

  • Only OPC UA communication (no other communication, like TCP, for example, is executed).
  • Sampling and Send interval of 1 second.
  • No OBs with priority greater than 15 (this means no interruption of the communication through OB processing).
  • 50% maximum communication load

  • Data type of the elements: WSTRING
     

Further Information
More information is available in the following entries:


Указания по безопасности
Для обеспечения и дальнейшего поддержания кибер-безопасности технической инфраструктуры, систем, машин и сетей необходимо внедрить комплексную концепцию информационной безопасности, которая соответствует последним достижениям науки и техники. Продукты и решения Сименс являются всего лишь одним из компонентов такой концепции. Более подробную информацию о кибер-безопасности можно получить здесь
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Оценить сообщение
Вопросы и обратная связь
Что вы хотите сделать?
Примечание: отзыв всегда относится к текущей статье. Ваше сообщение будет отправлено редакторам службы онлайн-поддержки. В течение нескольких дней вы получите ответ, если ваш отзыв содержит вопрос. Если у нас не возникнут вопросы по вашему отзыву, мы не будем вас беспокоить.
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport