×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109756484, 文档发布日期 2018年10月15日
(0)
评估

如何通过 TAP 104 记录数据流并导入 SINETPLAN?

  • 文档
  • 涉及产品
为了在 SINETPLAN 使用自定义数据流,你需要通过 Wireshark 捕捉这些数据流.

去判断在CPU 和其他设备间的数据流,例如,分布式 I/O , SCALANCE TAP104 需要布置在 CPU 和分布式 I/O 之间. SCALANCE TAP104 用于无扰动地捕捉CPU 和分布式 I/O 双向数据流.
SCALANCE TAP104 机架的底部 2 个接口的数据连接被捕捉.
连接 PC 到上面的两个接口. 你需要两条线. 一条线传输发送方向数据,第二条线传输接收方向数据. 这里, the SCALANCE TAP104 is completely  是完全透明的并且不会影响数据流量. 如图1,SIMATIC Field PG 监视所有的信息.

图. 1 显示硬件组态.



图. 1
 
执行 Wireshark 抓包
Wireshark 是一个开源的软件,可以通过以下链接免费下载 .

Wireshark

使用 SCALANCE TAP104 你可以在生产线上的任何点捕捉 PROFINET 和 NRT 数据流.过程如下:

  1. 安装 Wireshark.
  2. 在 Wireshark 选择菜单 "Capture > Options".  "Wireshark - Capture Interfaces" 对话框打开.
  3. 在 "Wireshark - Capture Interfaces" 对话框选择 "Options" .
  4. 禁止选项 "Show extra capture information dialog".
     

    图. 2
     
  5. 点击 "Close" 按钮关闭 "Wireshark - Capture Interfaces" 对话框.
  6. 在 Wireshark 主界面选择使用两个接口用于捕捉两个网卡的数据.
  7. 点击按钮 "Start packet capture". 
     


    图. 3
     
  8. 开始捕捉后, 所有的数据流被捕捉到. 可以在产线上运行所有的数据访问,例如 HMIS 或者网络摄像头
  9. 所有的运行场景结束后点击 "Finish packet capture" 去停止数据包捕捉.
  10. 选择菜单 "File > Save as..." 保存为 PCAP 文件. 

导入数据流到 SINETPLAN
导入数据流到 SINETPLAN 的过程如下:

  1. 点击 "Scan topology" 图标在 SINETPLAN 开始扫面网络拓扑.
    注意
    ,为了使用捕捉到的 PCAP, SINETPLAN 必选在线连接扫描拓扑. 
  2. 点击图标 "Add data flows and data flow templates from the PCAP file" 去装载先前捕捉到的数据流 (PCAP 文件) 到SINETPLAN. "PCAP analysis" 对画框打开.
     

    Fig. 4
     
  3. 此外, 在拓扑视图点击 SCALANCE TAP104 被连接的线. 在 "PCAP analysis" 对话框,  TAP link下面, 相应的源和目标数据自动填入 .
  4. 在 "PCAP analysis" 对话框 点击 "Browse" 按钮选择先前创建好的 PCAP 文件.
  5. 点击 "Analyze" 按钮开始分析 PCAP 文件.
     

    Fig. 5
     
  6. 导入的 PCAP 数据流量在 SINETPLAN 可以被使用 并且可以被导入到项目中或者目录中.
     

    Fig. 6 

更多信息
关于 SINETPLAN 细节信息可以参考手册在条目 ID 109485570.

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接