×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109757450, 文档发布日期 2018年4月27日
(0)
评估

使用DP/DP Coupler时,如何确认本方DP系统设置无错

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
DP DP Coupler是给2个DP主站通信使用,本文档就是指导客户如何确认本方DP系统设置无错。

1      现象描述

在许多项目中,经常会使用DP/DP Coupler来实现2DP主站之间的DP网络通信,而且2DP主站也是由两方合作一起完成数据交换。

 Registrierung notwendig  DPDPCoupler.rar (795,1 KB)

但是,该通信方式是需要双方合作才能完成实现的,只要有一方通信设置出现问题,就无法完成2DP网络之间的正常通信,同时还无法判断由哪方来承担该通信方式出错的责任。

鉴于这种现象,本文档设计了一个方法,可以自己测试自己的DP/DP CouplerDP网络是否设置正确。

2      测试方法

2.1      组态设置

都知道DP/DP Coupler用来实现2 DP网络之间的通信,在合作双方的实际情况中,任何一方的DP主站系统中,DP网络都只是下挂1DP/DP Coupler。如下图所示。



2-1

而本文档设计的方法,就是借用合作方的使用的DP/DP CouplerDP接口,即将DP/DP Coupler2DP接口都纳入到自己的DP系统网络中。如下图所示。



2-2

那么,在自己的DP网络系统继续添加一个相同的DP/DP Coupler,即本DP网络下挂2DP/DP CouplerDP地址就是DP/DP Coupler模块播码的地址。如下图所示。



2-3

如图2-3所示,分别点击7号和8号,为两个站分配相应的I/O传输地址。需要注意:7号站首行是输入32个字节,那么8号站首行必须是对应输出32个字节;7号站第二行是输出32个字节,那么8号站第二行必须是对应输入32个字节。



2-4

将测试组态好的项目,下载到CPU中。

2.2      通信测试

在项目中新建2个变量表,分别取名7号站和8号站,如下图所示。



2-5

7号站变量表中,新建10个输入(IB0-IB9)和10个输入(QB0-QB10),在8号站变量表中,新建10个输入(IB32-IB41)和10个输入(QB32-QB41)。如下图所示。



2-6

QB0-QB10分别赋值B#16#01——B#16#10,给QB32-QB41分别赋值B#16#11——B#16#20。如下图所示。可以看到,7号站和8号站,分别接收到对方发生过来的数据。



2-7

如果这种测试可以成功,表示自己项目的DP/DP Coupler的配置就是正确的。

 下载本文档:  HowtouseDPDPCoupler.pdf (349,4 KB) 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.