×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 109758763, 文档发布日期 2018年11月22日
(0)
评估

32 GB 服务 USB 闪存盘的销售/供货发布

  • 文档
  • 涉及产品
32 GB 服务 USB 闪存盘将取代 16 GB 服务 USB 闪存盘,且立即生效。

产品描述/产品信息/特性


  • 32 GB 服务 USB 闪存盘与 16 GB 服务 USB 闪存盘完全兼容。
  • BOPS Manager (CD/DVD),Image & Partition Creator(可引导)
  • 提交的 16 GB 服务 USB 闪存盘的订单不会自动更改为 32GB 服务 USB 闪存盘。
  • 在 Ex 区域 2/22 中使用:通常,目标设备的认证和证书在该方面起决定性作用(请参见技术规范和设备标签)。对于无源存储介质(无外部电源),无需 CSA 等证书即可在 Ex 区域 2/22 中使用。其它法规可能适用于 Ex 区域 1/11。通常,工厂/系统机器制造商会负责确保产品符合防爆环境下适用的所有规定!
  • 内容:USB 闪存盘、CD 和入门指南
  • öäölk

注:
对于精简面板 没有配方 (数据记录)可直接在 USB 闪存盘中创建;仅适用于精智面板。对于基本面板,配方(数据记录)也可在设备存储器中创建,并通过“导出数据记录”功能传输到 USB 闪存盘。
示例:仅精智面板支持直接访问 USB 闪存盘:





                                        

型号

前代产品

后继产品完全兼容

16 GB 服务 USB 闪存盘

6AV7672-8JD02-0AA0

--

32 GB 服务 USB 闪存盘

--

6ES7648-6XA11-0YA0

 注:订货号为 6AV7672-8JD02-0AA0 的新部件订单将不会自动重新编码为订货号 6ES7648-6XA11-0YA0

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接