×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 109759142, 文档发布日期 2018年9月25日
(0)
评估

通过组态文件导入功能加载 PC 站

  • 文档
  • 涉及产品
通过组态文件导入功能加载 PC 站,无需通过 *.psc-file 连接 TIA Portal。

本文档旨在帮助用户在 SIMATIC 软件 CPU(自 V2.5 起)中使用“通过导入组态文件加载 PC 支持站”功能。这项功能支持用户通过文件将 PC 系统的组态加载到目标设备中,无需连接 TIA Portal。
总体而言,可以使用两种不同的方法进行导入:

  • 通过 PC 站菜单导入
  • 通过脚本导入


Procedure with software and hardware
软件和硬件操作步骤


导入过程可以通过 PC 站菜单手动启动和执行。目标系统中的下载也可通过提供的脚本自动执行。

下载
  109759142_FileLoadApplicationFCPU_DOC_V1.0_en.pdf (1.8 MB)
 Registrierung notwendig  109759142_FileLoadApplicationFCPU_CODE_V1.0.zip (2.2 MB)
SHA-256 校验和:D33CA2E635AB9D6E5AFD1109128F1FAE131238606F4EC790ABAC38B239C198EF

有关 SHA-256 的信息,请参见条目“
如何确定文件的 SHA-256 或 SHA-512 校验和?

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接