×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109759490, 文档发布日期 2018年9月14日
(1)
评估

如何启动SINAMICS S120的电源模块?

新手必读: 推荐新手阅读!
  • 文档
  • 涉及产品
功能库“SINAMICS DriveLib”支持控制SINAMICS S120的相关功能。其中功能库中的“SINA_INFEED”功能块支持控制SINAMICS S120电源模块。

在您通过SIMATIC S1500(T)的运动控制功能控制相关的SINAMICS S120设备之前,SINAMICS S120的电源模块必须已经被启动,同时当前驱动中必须已经接收到“Supply mode”信号。如果情况不是这样的话,那么驱动或者工艺对象将会出现错误状态,在最坏的情况下,可能会损坏电源模块。

如何启动电源模块和驱动如何收到“Supply mode”信号取决于电源模块使用的类型:

  • SINAMICS S120电源模块不带DRIVE-CLIQ接口:

电源模块通过端子启动,电源模块的运行通过EP端子。电源模块的“运行”信号通过RDY端子输出,这个信号必须在配置相关驱动的时候连接到“Supply mode”信号。

  • SINAMICS S120 电源模块带DRIVE-CLIQ接口:

电源模块的启动和停止通过与SIMATIC S7-1500(T)通讯配置的370报文,通过370报文需要的BICO互连会自动在驱动的电源模块中生成。“SINAMICS DriveLib”功能库中的“SINA_INFEED”功能块可以用来启停和诊断通过DRIVE-CLIQ连接的SINAMIC S120电源模块。

包含“SINA_INFEED”的“SINAMICS DriveLib”的功能库和相关文档在以下链接中: 109475044


Fig. 1