×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 109759702, Beitragsdatum: 12.12.2019
(14)
Bewerten

Simulationssoftware SIMIT V10.0 Upd3

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Die Simulationssoftware SIMIT V10.0 inkl. SIMIT Virtual Controller V10.0 ist verfügbar.

Hinweis
Ohne gültige Lizenz arbeitet die Installationssoftware von SIMIT V10.0 im Demo-Modus.
Für die Lizenzierung ist eine SIMIT V10.0 Produktvariante (Vollprodukt oder Upgrade) erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie in der Liesmich-Datei und unter der Beitrags-ID: 109756822

Was ist neu?
SIMIT V10.0 bietet Ihnen mehrere zusätzliche Merkmale, die die Effizienz spürbar erhöhen und den
Simulationsaufbau noch schneller und einfacher machen:

Neues Lizenzmodell

  • Zukunftsorientiertes Lizenzmodell

  • Floating Lizenzen

  • Eine Dongle für eine Anlage anstelle mehrerer Dongles

  • Höhere Flexibilität

Neue Produktstruktur

  • SIMIT Engineering S – XL für unterschiedliche Projektgrößen

  • Kein funktioneller Unterschied zwischen SIMIT Engineering S, M, L und XL

  • Umwandlungspakete in das nächstgrößere SIMIT Engineering

  • Bibliotheken und Component Type Editor als Add-On

Verbesserte Leistungsfähigkeit, Offenheit und Flexibilität
  • Freiprogrammierbare Externe Kopplung zur Anbindung von beliebigen Systemen
  • Unterstützung von PLCsim Advanced V2.0
  • Unterstützung des S7-Redundanz Protokolls beim virtuellen Controller
  • SIMIT UNIT Support für die ET 200SP HA, CFU, Y-Switch
  • Integration der SIMULATIONUnit Software in SIMIT (1. Schritt)
  • Support für MS Windows 10 LTSB 2015

Simulationsmodellierung
  • CHEM BASIC Library für chemische und pharmazeutische Anlagensimulation

  • Gerätemodelle von SIEMENS Feldgeräten in SIOS verfügbar   

Liesmich-Datei
Beachten Sie vor der Installation die Hinweise und Kompatibilitätsaussagen in der Liesmich-Datei.
 Registrierung notwendig  Liesmich - SIMIT V10.0 Upd3
 Registrierung notwendig  Liesmich - SIMIT V10.0

Installationsdatei
Die folgende ZIP-Datei enthält die Installationsdatei.
 Registrierung notwendig  SIMIT V10.0 Upd3 (320,4 MB)
   
SHA-256 Hash Code: 39868C3B6CD47BD359E44E052511CF616D47292EB2F1B54C0C2E3D9BB5F42AFB
   
Hinweis
Um Ihre Anlage kontinuierlich auf einem aktuellen Stand zu halten, beachten Sie die Informationen im Kompatibilitäts-Tool: 
www.siemens.de/kompatool



Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.