×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109760481, 文档发布日期 2018年12月10日
(0)
评估

为什么在 Linux 下,IPC227 或 IPC277E 的重新启动失败?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
对于某些版本的 Linux 内核,当在 SIMATIC IPC277E(“Nanobox”)和 IPC277E(“Nano.”)PC 上使用时,由于安装了英特尔 “Bay Trail” 处理器,在重新启动期间存在问题。这些导致计算机在重新启动期间冻结并且不再响应。

错误
在热重启(在运行操作中重新启动)的情况下,计算机关闭,但在启动期间显示黑屏,不再响应。在某些情况下, 所有的 LED 点亮。

如果重新启动 IPC(电源断开然后再接通),则不会发生错误。

原因
英特尔 “Bay Trail” 处理器安装在 SIMATIC IPC277E 和 IPC277E 中,它们在使用 USB 控制器时以特殊的方式工作。由于 IPC 上 BIOS 和 Linux 配置可能会发生冲突,从而阻止热重启完成。

故障排除 
按照如下步骤解决问题:

  1. 若没有连接 USB 键盘,先将 USB 键盘连接到 IPC。 
  2. 再次关闭电源,重新启动 IPC。
  3. 在IPC启动期间,西门子徽标显示在屏幕上。当屏幕上的图标仍然可见时,按“ESC”键进入 BIOS 选择菜单。
  4. 使用键盘的箭头键在 BIOS 选择菜单中导航以选择 “SCU”,然后按“返回”键。这会进入 BIOS 设置菜单。
  5. 在 BIOS 设置中导航到 “Advanced -> USB Configuration” 项。
  6. 将“xHCI模式”项设置为“启用”或“禁用”,但不设置为其他选项(“自动”或“智能自动”)。
  7. 点击“F10”将更改保存,并重新启动计算机。

冲突得到解决,计算机再次正确启动。

注意事项

如果将 XHCI 模式设置为“禁用”,则最多支持 USB 标准 2.0。如果设置“启用”,则激活 XHCI 控制器,并支持 USB 标准 3.0。然而,为此,操作系统版本必须提供必要的驱动程序。英特尔 “Bay Trail” 处理器的 xHCI 模式的进一步信息可以在制造商的网站上找到。

附加关键字

IPC 227E 277E Inox,启动,挂起,引导, 冻结

安全性信息
为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续保有全面、先进的工业信息安全概念。西门子的产品和解决方案只是此概念中的一个要素。更多有关工业信息安全的信息,请访问

http://www.siemens.com/industrialsecurity.



对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接