×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type bericht: FAQ ID van bericht: 109760540, Datum bericht: 02/15/2019
(3)
Beoordelen

How do you configure an RS232 USB-to-serial adapter on an IPC and use one on a SINUMERIK 840Dsl?

  • Bericht
  • Heeft betrekking op product(en)
In Windows the RS232 USB-to-serial adapter is recognized and preset as COM3. However, the COM3 interface cannot be selected in the SINUMERIK 840Dsl controller.

The SINUMERIK HMI only supports the COM1 and COM2 interfaces. The interfaces COM3, COM4, etc. cannot be selected in the SINUMERIK. If the COM1 and COM2 interfaces are already assigned in Windows, you have to clear this assignment.

Proceed as follows to clear the assignment of COM1 and COM2 in Windows:

  1. Set the environment variable "devmgr_show_nonpresent_devices" to '1'.
  2. In the Device Manager you select the option "Show hidden devices".
  3. Delete the devices for COM1 and COM2 or assign them higher COM numbers.
  4. Assign the connection number COM1 or COM2 to the USB RS232 device.

This enables the SINUMERIK to access the connected USB RS232 adapter.

Detailed instructions on how to change interface assignment are available at the following external link:

Instructions for Deleting the COM1 and COM2 Interfaces (English)


 

Nota's in verband met security
Ter bescherming van technische infrastructuur, systemen, machines en netwerken tegen digitale dreigingen is het noodzakelijk om een alomvattend 'IT Security' concept te implementeren (en continu te handhaven) dat overeenkomt met de huidige stand van de techniek. De producten en oplossingen van Siemens vormen slechts een klein deel van een dergelijk concept. Meer informatie over 'Cyber Security' vindt u op
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Bericht beoordelen
geen beoordeling
Verzoeken en feedback
Wat wilt u doen?
Opmerking: de feedback heeft altijd betrekking op het actuele artikel/product. Uw bericht wordt naar de technische redacteurs van de Online Support gestuurd. We zullen binnen enkele dagen antwoorden als uw feedback dat vereist. Als we geen vragen meer hebben, zullen we geen antwoord meer sturen.