×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109760878, 文档发布日期 2020年2月26日
(0)
评估

SIRIUS ACT(3SU1)通过PROFINET进行诊断的选项

  • 文档
  • 涉及产品
该文档提供通过PROFINET进行诊断的相关信息。

问题:
PROFINET对于SIRIUS ACT(3SU1)有哪些诊断选项?

 

 

回答:

对于SIRIUS ACT(3SU1),以下两种诊断方法是有区别的。一种方法是用户有能力不通过任何工具和软件而直接识别系统的状态 ,另一种方法是用户借助PROFINET读取系统通过通讯接口发送到PLC的SIRIUS ACT的诊断信息。因此现场诊断(直接观察设备状态)和在线诊断是有区别的。
 

现场诊断:

早在装配阶段,用户有能力检查系统是否正常工作以及接线是否正确。


这无需连接到PROFINET系统,甚至无需PLC,只需在装配及接线完成后将接口模块连接到电源。

 

然后系统开始自动检测并且通过背部的LED指示灯显示系统和设备的状态。


因此接线错误和设备缺陷能够被排查出来。SIRIUS ACT 执行器和指示灯能够早在装配得以检查。


如果SIRIUS ACT命令设备动作,背部的诊断LED灯闪烁,可以排除机械系统的错误或者缺陷。


在这个阶段也可以检查信号单元的LED灯,因为当电源接通后LED灯会短暂的发光。LED灯的任何故障或缺陷通过综合的“灯测试”得以排除。


如果错误或缺陷发送在"运行状态“(操作期间),诊断LED灯也可以显示出来,这意味着正确的功能能够不借助任何工具在设备上直接识别出来。


得益于现场诊断,错误能够在早期的装配阶段被检测出来。
 

在线诊断:

通过在线诊断,您可以将诊断信息在TIA 博图或其它工具上显示出来。

 

你可以接收到设备的状态,进行故障定位和故障排除。


 例如,你可以在控制中心快速的锁定故障的位置和需要采取的措施。

在调试阶段,设备的状态在TIA博图的设备视图下通过标志/图标来显示,因此你可以识别出问题的所在。


你可以通过在线诊断读取系统任何节点的状态并且获得如何消除故障的帮助。

 


 




安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。