×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 109761103, 文档发布日期 2018年10月23日
(0)
评估

SIMOTION 运动控制系统交付释放 - 软件版本 V5.1 HF6

  • 文档
  • 涉及产品
SIMOTION 软件版本 V5.1 HF6 即刻起释放。

SIMOTION V5.1 HF6 此次释放涉及以下组件:

  • SIMOTION SCOUT 和 SCOUT 单机版 的安装程序
  • SIMOTION SCOUT TIA 的安装程序
  • SIMOSIM 的单独安装程序
  • SIMOTION 工艺包(包含在安装程序中)
  • 固件支持包,用于安装在 SCOUT 中,接着生成升级文件
  • SIMOTION D 和 C 的卡映像、SIMOTION P 的 Runtime 软件

上述软件组件可从工业在线支持网页上获取(参见下载)。
 

功能范围

SIMOTION 软件版本 V5.1 HF6 取消了 SIMOTION 软件版本 V5.1 的一系列功能限制。
详细信息请见自述文件(参见“更多信息”)。通常建议使用 V5.1 版。

更换为 Hotfix6 须安装相应的 SIMOTION SCOUT、SCOUT 单机版或 SCOUT TIA 安装程序并升级各个平台的内核/固件版本。

软硬件组合的当前 SIMOTION 兼容性列表请参考 18857317
 

交付状态

在 V5.1 HF1 中,SIMOTION SCOUT、SIMOTION P320-4 和 SIMOTION C/D 存储卡的交付版本保持不变。
SIMOTION V5.1 组件的最新订货号参见产品释放通知109749349
 
SIMOTION SCOUT / SCOUT 单机版 / SCOUT TIA

安装的前提条件:

  • SCOUT - 工程组态计算机上装有 STEP 7 V5.6。SIMOTION SCOUT V5.1 HF6 是 SCOUT 的完整安装包。
  • 需要安装 SCOUT TIA 时,工程组态计算机应已安装 TIA Portal Framework V14 SP1(SCOUT TIA 是 TIA Portal 客户端安装程序)。


满足这些前提条件,便可安装 SCOUT、SCOUT 单机版或 SCOUT TIA 安装程序。
注意自述文件中的信息。

在从 SIMOTION V5.1 HF1 切换到 V5.1 HF6 时,项目无需升级。 

CamTool 版本保持不变(CamTool V4.1 HF1)。

Simulations-Runtime SIMOSIM V5.1 HF6 需要通过一个单独的安装程序单独安装,已包含在 SIMOSIM V5.2 SP1 HF3 中。


SIMOTION C、P 和 D

V5.1 HF6 的内核/固件可供 SIMOTION C240/C240PN、P320-4 和 D410-2/D4x5-2 使用。包含 SINAMICS Integrated 安全版本的 SIMOTION D 详细版本可参考自述文件(参见“更多信息”)。
 

下载

产品在线支持网页为您提供下列软件的下载:

  • SIMOTION SCOUT、SCOUT 单机版和 SCOUT TIA V5.1 HF6 以及 SIMOSIM V5.2 SP1 HF3,参见 109760548
  • SIMOTION C Kernel/固件 V5.1 HF6,参见31263919
  • SIMOTION D Kernel/固件 V5.1 HF6,参见31045047
  • 用于设备升级工具的 SIMOTION  固件支持包 (FWSP),参见 33119786


对于 SIMOTION C 和 D,从 SIMOTION 软件版本 V4.1 SP2 升级为 SIMOTION 软件版本 V5.1 HF6 时可使用设备升级工具。此时需要固件支持包 V5.1 HF6。


更多信息


有关 SIMOTION 软件版本 V5.1 HF6 的更多信息请参考自述文件。

 Registrierung notwendig  Readme.rtf (317,9 KB)



对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接