×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109761460, 文档发布日期 2019年11月29日
(6)
评估

SINAMICS S210伺服驱动系统可以与哪些控制器匹配并组态?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
通过使用SIMATIC S7-1500或SIMOTION控制器可以确保与 SINAMICS S210伺服驱动系统互相之间的良好匹配。

S210伺服驱动系统不能够与其他控制器(例如SIMATIC S7-300/400)搭配使用。

从SINAMICS Startdrive V15.1,SINAMICS S210固件版本V5.2开始,SINAMICS S210伺服驱动器系统在TIA Portal中实现了全集成。

用户可通过最新版本的SINAMICS Startdrive和SINAMICS S210来进行组态:

  • 可在条目中找到可用的SINAMICS S210固件版本 109744577.
  • 最新的Startdrive可通过此处下载 here.

更多关于自动化互联的信息:

  • 导入所需的SINAMICS S210的GSD文件最低需要使用STEP7 V14版本。GSD文件可在此获取 109752524
  • 如果想让SINAMICS S210伺服驱动系统发挥出卓越的性能,那么需要使用105报文。
  • 建议使用具有最新固件版本的控制器,固件文件可从下边获取:

SIMATIC S7-1500 109478459 

SIMOTION
    1. SIMOTION C 内核/固件  31263919  
    2. SIMOTION D 内核/固件  31045047 
    3. 供设备升级工具所用的SIMOTION 固件支持包(FWSP) 33119786  
    4. SIMOTION SCOUT (TIA)   下载"SIMOTION SCOUT"







      安全性信息
      为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
      https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
      评估文档
      无评估
      请求和反馈
      您想要做什么?
      注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。