×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : Informations sur le produit ID de la contribution : 109761686, Date de la contribution : 13/12/2018
(1)
Évaluer

Delivery release Target 1500S V3.0

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)
The SIMATIC target 1500S™ for Simulink® V3.0 is now available.

Target 1500S is an add-on for Simulink from MathWorks. It enables the integration of Simulink models directly into the program cycle of an ODK-capable S7-1500 PLC.

The following new functions are available with SIMATIC Target 1500S V3.0:

  • Display of the Simulink model on the CPU web server (incl. display and changeability of model parameters and the display of signal trends in a scope)
  • Automatic transfer to the CPU: Automatic transfer of the generated SO file to  the CPU web server after each generation process directly from Simulink (including handling for access protection to the CPU with user name/password)
  • Execution of the model and reading/writing of the model parameters in different OBs possible and ensuring consistent data exchange between the call levels (thread safety)

The highlights of the other TIA Portal products can be found on the following page: 109758794

Trial-Software Download:

You can download and test a trial version of Target 1500S V3.0 for 21 days using the following entry: 109761689

Ordering data:

Please note that SIMATIC Target 1500S is only available as a software download.

DesignationArticle no.
 SIMATIC Target 1500S™ for Simulink® V3.0 6ES7823-1BE02-0YA5
 Upgrade SIMATIC Target 1500S™ for Simulink® V2.0 -> V3.0 6ES7823-1BE02-0YE5
 Target 1500S + ODK 1500S Bundle 6ES7823-1BE12-0YA0

 

Notes relatives à la sécurité
La protection des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cyber-menaces nécessite la réalisation (et le maintien continu) d'un concept global de sécurité IT à la pointe de la technique. Les produits et solutions Siemens ne constituent qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d’informations sur la cyber-sécurité, rendez-vous sur
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport