文档类型 常问问题 文档编号 109761728, 文档发布日期 2018年12月12日
(0)
评估

是否允许给需要本安供电的2线制变送器接标准的非本安电源?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品

问题:

是否允许给需要本安供电的2线制变送器接标准的非本安电源?

回答:

不可以,这样将立即不可逆转的失去本质安全的认证。

假设需要对本安2线制变送器进行预组态,目前处于安全区域(如测试车间内),试图给设备接一个标准的非本安电源。如果本安变送器连接标准电源,可能会破坏内部元件。结果就是变送器的 Ex 防爆认证失效。可以通过使用一个本安 HART 隔离电源来避免这个问题,比如 SITRANS I100 7NG4124-0AA00。


隔离器连接外部供电电源,输入连接 Ex 防爆变送器,在输出安全侧使用组态工具组态(4~20mA信号带HART)(见下图)。



如有进一步问题请联系 technical support.


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接