×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 109762944, 文档发布日期 2019年4月23日
(0)
评估

SIMATIC WinCC/Event Notifier V7.5 的销售和供货发布

  • 文档
  • 涉及产品
新版 WinCC 选件 SIMATIC WinCC/Event Notifier V7.5 现已发布,可以供货。请注意,SIMATIC WinCC/Event Notifier V7.5 需要 SIMATIC WinCC V7.5 或更高版本的更新(请参见条目 ID:109759993)。

新版 WinCC 选件 SIMATIC  WinCC/Event Notifier V7.5 现已发布,可以供货。

 请注意, SIMATIC WinCC/Event Notifier V7.5 需要 SIMATIC WinCC V7.5 或更高版本的更新(请参见条目 ID 
109759993 


1.功能纵览

SIMATIC WinCC/Event Notifier 选件提供了类似 Microsoft Office 风格的基于日历的用户界面,可以轻松安全地规划在指定的时间段内对选定人员的通知。该选件由 Calendar Control 和多个编辑器组成,可用来对通知和联系人进行配置,并将联系人作为潜在通知目标加以管理。在配置过程中,可将通知分配给可直接在 WinCC 信令系统中选择的事件,甚至可在运行期间从 WinCC UserAdministrator 来补充联系人。使用 Communication Service Editor,可以在配置时创建通过电子邮件服务实现的通信服务,即在发生特定事件时在 WinCC 信令系统中触发的通知总是通过电子邮件来发送。不过,也可以通过供应商网关将电子邮件以短信息的形式路由到一部移动电话,前提是已适当建立相关联系人,并且相关人员已在供应商处为自己启用了此项服务。如果为 Calendar Control 中的同一时间段同时安排了多个人或多组人,则可通过分配不同的升级时间(= 通知前的响应时间)来实现升级阶段。 

    Event Notifier 编辑器

    Event Notifier 提供了多个用于配置和管理通知及联系人的编辑器。使用 Communication Service Editor,可以配置电子邮件服务
     
    Calendar Control

    Calendar Control 在图形编辑器中组态,并且可在 WinCC 中使用所有 WinCC 标准机制(如变量连接、VBS、C、直接连接或动态对话框)实现动态设置。

    持的功能       

    -
    通过 WinCC UserAdministrator 进行访问保护
    - 配置电子邮箱通知服务
    - 配置通知,包括通过连接至 WinCC 报警系统来支持 WinCC 运行系统语言
    - 规划在指定时间段对所选人员的通知,处理方式与 Microsoft Office 日历类似
    - 从 WinCC UserAdministrator 中拖放联系人以将其作为潜在的通知目标
    - 不同的日历
    - 用户自定义日历视图
    - 服务器客户端、冗余和 WebNavigator
     

    2.系统要求

    WinCC/Event Notifier V7.5 的软件和硬件要求与 WinCC V7.5相同,支持的操作系统也与 WinCC V7.5 相同(请参见条目 ID109759993 


    3.许可

    许可证对每个单用户或服务器均有效。WinCC 客户端无需许可证。 

    我们提供了以下许可证:

      SIMATIC WinCC/Event Notifier 7.5 

      4.数量结构

      联系人没有数量限制。
       如果与 WinCC User Admin 连接,则联系人数量限制为 128 以内。

      5.交付清单和订货数据

      WinCC/Event Notifier 的交付清单包括 WinCC/Calendar Options V7.5 CD、U 盘 和许可证。CD 中的文档包含有 5 种语言。

      产品名称订货号
      WINCC/EVENT NOTIFIER V7.56AV6372-1DD07-5AX0
      WINCC/CALENDAR OPT UPGR V7.2/7.3 -> V7.56AV6372-1DC07-5AX3
      WINCC/CALENDAR OPT UPGR V7.4 -> V7.56AV6372-1DC07-5AX4
      WINCC/EVENT NOTIFIER V7.5 DL6AV6372-1HD07-5AX0
      WINCC/CALENDAR O. UPGR V7.2/7.3->V7.5 DL6AV6372-1KC07-5AX3
      WINCC/CALENDAR OPT UPGR V7.4 -> V7.5 DL6AV6372-1KC07-5AX4

       



       (*许可证升级 (6AV6372-1DC07-5AX?) 对 Calender 选件的两个程序(Calendar Scheduler 和 Event Notifier)均有效。购买升级许可证后,在每台服务器上只能对其中一个程序(Calendar Scheduler 或 Event Notifier)进行升级。如果您需要同时为这两个程序和多个服务器升级,则必须购买相应数量的升级程序。  


      有关 WinCC V7.5 的订货数据,请参见相关的供货发布,条目 ID:109759993 

      安全性信息
      为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
      https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
      对统计的支持
      用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

      生成列表
      复制URL
      在新设计中显示此页面
      mySupport Cockpit