×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 109763254, 文档发布日期 2019年4月23日
(1)
评估

通过 Windows 网络连接软件控制器和 WinCC V7

  • 文档
  • 涉及产品
在 SIMATIC S7-1500 软件控制器和 SIMATIC WinCC V7.4 SP1 之间建立 HMI 连接。

本文档介绍如何通过 Windows 网络在 SIMATIC S7-1500 软件控制器和 SIMATIC WinCC V7.4 SP1 之间建立 HMI 连接。
在软件 CPU 1507S 中,可在可视化软件 SIMATIC WinCC V7.4 SP1 的全局数据块中使用各种变量。可视化计算机不必位于 PROFINET 网络中,可以通过具有 IP 路由功能的软件控制器 (V2.5) 的虚拟接口(V2 和 V1)建立通信连接。因此,可视化计算机也可以实际存在于 Windows 网络中并通过 Windows 接口 (X1) 连接到软件控制器计算机。


两个 SIMATIC IPC 的硬件配置

下载
  109763254_SWControllerWinCCExtern_DOC_V10_en.pdf (2.0 MB)

更多信息,请参见
WinCC V7 或 WinCC V14/15 RT Prof. 和软件控制器的联合操作

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.