×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 109763454, Beitragsdatum: 07.02.2019
(1)
Bewerten

Welche Benutzerberechtigungen benötigen Sie, damit ein Sammeln der Hardware Informationen mit dem SAS-DC (SIMATIC Assessment Suite - Data Collector) möglich ist?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Geräte- und Diagnoseinformationen auslesen
Mit dem SAS-DC (SIMATIC Assessment Suite - Data Collector) haben Sie die Möglichkeit einen Projekt Export eines STEP 7 Projekts durchzuführen, um die Geräte- und Diagnoseinformationen auszulesen.
Damit der Abzug der Automatisierungskomponenten über die STEP 7 Schnittstelle funktioniert, müssen Sie im Windows Betriebssystem folgende Voraussetzungen beachten.

Voraussetzungen

  • Die Ablagepfade des STEP 7 Projekts und des SAS-DC im Windows Explorer dürfen nicht länger als 120 Zeichen sein.
  • Das STEP 7 Projekt muss mit dem gleichen Benutzer angelegt bzw. bearbeitet werden, mit dem Sie auch den SAS-DC starten wollen.
  • Auch wenn der Benutzer über Administratorberechtigungen verfügt, kann die STEP 7 Instanz nicht auf die Projekte zugreifen, die nicht von diesem Benutzer erstellt bzw. bearbeitet wurden.
  • Das Projekt muss mindestens einmal mit diesem Benutzer im SIMATIC Manager geöffnet worden sein. Damit erscheint es in der Auflistung des Benutzers und ein Sammeln der STEP 7 Projektinformationen ist möglich.
  • Bei der Benutzung des SAS-DC sollten Sie immer als lokaler Administrator angemeldet sein. Dieser kann auch in einer Domäne liegen.
  • Der Benutzer, der den SAS-DC ausführt, muss Mitglied der Benutzergruppen "SIMATIC HMI" und "SIMATIC NET" sein.

Weitere Informationen

  • Wie sammeln Sie Diagnose- und Systeminformationen effizient ein? 65976201
  • SIMATIC Remote Services - "Preventive"-Modul: Wie sammeln Sie mit dem SAS-DC Geräte- und Diagnoseinformationen? 109485717
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit