×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用实例与扩展工具 文档编号 109763709, 文档发布日期 2020年4月9日
(2)
评估

用于评估SITOP SEL1200/SEL1400诊断接口“COM”和可视化设备数据的功能块和面板

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
选择性模块SITOP SEL1200和SEL1400有一个诊断接口“COM”,其信号可以通过高性能控制器中的数字输入进行评估,例如S7-1200 CPU和S7-1500 CPU。

SEL1200和SEL1400的诊断接口“COM”提供了一个信号,该信号以曼彻斯特代码的形式传输以下设备数据:

  • 状态信息
  • 输出的电流值
  • 输出的电流极限值
  • 设备信息

解决方案
.以下库提供SIMATIC S7-1200、S7-1500和S7-300/S7-400的功能块,以及SIMATIC Comfort 触摸屏的面板。这些功能块使您能够通过S7-CPU上的数字输入读取和评估诊断接口“COM”的信号。可以使用面板来清楚地显示HMI控制面板上的设备数据。

注意

  • SIMATIC S7-1500的库块也可用于ET 200SP CPU和ET 200pro CPU。
  • SIMATIC S7-300/S7-400的库块也可用于ET 200S CPU和ET 200pro CPU。

下图显示了解决方案。
 

图. 1

  
No.描述
1电源
2CPU 的功能块 (FB)
3数值输入模块 / 数字输出模块 (DI / DO)
4诊断接口 "COM"
5复位输入 "RST"
6输出1 到 8 24 V DC
7输入 24 V DC
8GND

表1


  Documentation Library "LSEL_V15.0-0_V1-0-0" (3,3 MB)
 Registrierung notwendig  Library for STEP 7 V15 (3,7 MB)

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。