×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109764390, 文档发布日期 2019年3月21日
(0)
评估

关于SIMOTICS S-1FK2与SINAMICS S210的产品信息

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
关于驱动器将不再识别1FK2电机

相关性:

将1FK2电机连接至V5.1固件版本(带有服务包的版本不包含在内)的SINAMICS S210 1AC 驱动器上

问题:

为什么驱动器不再识别1FK2电机?

解答:

当 SINAMICS S210驱动器与SIMOTICS S-1FK2电机第一次上电时,系统会比较并且校正SINAMICS与编码器电子铭牌的内部固件版本。

如果固件版本不同,系统将升级电机编码器的固件版本。这就是为什么系统首次上电要比平时延长将近10秒钟。在这段时间当中(RDY LED灯以0.5HZ橙色慢闪),此时不允许中断系统电源(直到RDY LED灯以2HZ橙色快闪)。

如果电源在升级过程中中断或者在升级过程中拔掉X100编码器连接器,那么S210驱动器将不会再识别电机。

解决方案:

将SINAMICS S210升级到新版本固件(例如:FW5.1 SP1)

在变频器被重启或者恢复出厂参数后,尽管没有完整地进行固件升级,系统都会重新进行对于电机编码器的识别与升级。电机可以再次被写入。

如果尽管在SINAMICS固件升级后,电机仍然不能被识别,那么可能存在着其他问题。这种情况下,请联系您当地的西门子办事处或本地销售人员。

注:自2018年8月,仅SINAMICS S210发布FW5.1 SP1或更高版本。





附加信息:

  • 以下链接提供S210当前固件版本文件以及驱动器如何升级的说明 :
    109744577 
  • Siemens 全球伙伴联系方式: Your personal contact


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。