×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 109764666, 文档发布日期 2019年5月21日
(13)
评估

SIMATIC S7-1500 软件控制器 V2.0 起的所有版本均有重要更新

  • 文档
  • 涉及产品
SIMATIC S7-1500 软件控制器 CPU 1505SP (F/T/TF)、CPU 1507S (F) 和 CPU 1508S (F) 急需进行更新。我们建议最迟在 2019 年 6 月 10 日之前执行这些更新。


说明

版本 V2.0 起用于签署 SIMATIC S7-1500 软件控制器 Windows 文件的证书发出提示这些文件在 2019 年 6 月 10 日之后无法启动。在 Windows 重新启动或 IPC 重新启动后,这可能导致设备关闭或机器故障。

安装相应版本的更新后,这些文件可在 2019 年 6 月 10 日之后无限制地运行。


所需措施:


我们建议在 2019 年 6 月 10 日之前执行这些更新,最迟在 2019 年 6 月 10 日之后的第一次启动之前执行更新。自 2019 年 6 月 10 日起,没有执行 Windows 重启时,软件控制器可正常运行。

此外,我们强烈建议您使用相应的更新来改进您自己创建的 IPC 和开放式控制器安全映像。


安装更新

安装要求:

  • Windows 下的写入过滤器(如 EWF、FBWF 或 UWF)禁用
  • 您已使用管理员权限登录到目标系统。
  • 您已下载所安装版本的相应安装文件。

请按照以下步骤进行安装:

  1. 使用显示器或“CPU_Control/PowerOffCPU”命令关闭 SIMATIC S7-1500 软件控制器
  2. 通过运行安装文件(例如“SIMATIC_CPU_1507S_V2_6_Upd2.exe”)在目标系统上开始安装更新,并按照安装说明进行操作。
  3. 重启 Windows(此步骤通常自动完成)。
  4. 使用显示器或“CPU_Control/PowerOnCPU/Auto”命令启动 SIMATIC S7-1500 软件控制器
  5. 将系统还原到安装前的状态:激活 EWF/FBWF 或 UWF(如果需要)并恢复普通用户的登录权限。

注:
更新安装程序无法检查 Windows 写入过滤器 EWF、FBWF(Windows 7 和 WES7)或 UWF (Windows 10) 的状态。确保已禁用写入过滤器,并且已在重新启动 Windows 后安装所需的版本。
如果启用写入过滤器时执行更新安装,则下次 Windows 重新启动时更新安装的更改将丢失。之后必须在禁用写入过滤器的情况下再次执行安装过程。


更新的适用范围

更新适用于所有受影响的控制器产品:

软件控制器版本受影响的版本 更新安装文件 
CPU 1505SPV2.0.0、V2.0.3 和 V2.0.5

软件:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SP_V2_Upd6.exe (34.2 MB) 

SHA-256 校验和:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SP_V2_Upd6.txt (1 KB) 

V2.1.0、V2.1.3 和 V2.1.6

软件:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SP_V2_1_Upd7.exe (235.8 MB) 

SHA-256 校验和:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SP_V2_1_Upd7.txt (1 KB)

V2.5.0

软件:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SP_V2_5_Upd4.exe (238.3 MB) 

SHA-256 校验和:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SP_V2_5_Upd4.txt (1 KB)


V2.6.0

软件:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SP_V2_6_Upd2.exe (48.4 MB) 

SHA-256 校验和:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SP_V2_6_Upd2.txt (1 KB)

CPU 1505SP FV2.0.0、V2.0.3 和 V2.0.5

软件:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SPF_V2_Upd6.exe (34.2 MB) 

SHA-256 校验和:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SPF_V2_Upd6.txt (1 KB) 

V2.1.0、V2.1.3 和 V2.1.6

软件:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SPF_V2_1_Upd7.exe (235.8 MB) 

SHA-256 校验和:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SPF_V2_1_Upd7.txt (1 KB) 

V2.5.0

软件:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SPF_V2_5_Upd4.exe (238.3 MB) 

SHA-256 校验和:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SPF_V2_5_Upd4.txt (1 KB) 

V2.6.0

软件:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SPF_V2_6_Upd2.exe (48.4 MB) 

SHA-256 校验和:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SPF_V2_6_Upd2.txt (1 KB) 

CPU 1505SP TV2.5.0

软件:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SPT_V2_5_Upd4.exe (238.3 MB) 

SHA-256 校验和:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SPT_V2_5_Upd4.txt (1 KB) 

V2.6.0

软件:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SPT_V2_6_Upd2.exe (48.4 MB) 

SHA-256 校验和:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SPT_V2_6_Upd2.txt (1 KB) 

CPU 1505SP TFV2.5.0

软件:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SPTF_V2_5_Upd4.exe (238.3 MB) 

SHA-256 校验和:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SPTF_V2_5_Upd4.txt (1 KB) 

V2.6.0

软件:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SPTF_V2_6_Upd2.exe (48.4 MB) 

SHA-256 校验和:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1505SPTF_V2_6_Upd2.txt (1 KB) 

CPU 1507SV2.0.0、V2.0.3 和 V2.0.5

软件:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1507S_V2_Upd6.exe (34.0 MB) 

SHA-256 校验和:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1507S_V2_Upd6.txt (1 KB) 

V2.1.0 和 V2.1.3

软件:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1507S_V2_1_Upd7.exe (235.6 MB) 

SHA-256 校验和:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1507S_V2_1_Upd7.txt (1 KB) 

V2.5.0

软件:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1507S_V2_5_Upd4.exe (43.0 MB) 

SHA-256 校验和:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1507S_V2_5_Upd4.txt (1 KB) 

V2.6.0

软件:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1507S_V2_6_Upd2.exe (48.7 MB) 

SHA-256 校验和:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1507S_V2_6_Upd2.txt (1 KB) 

 CPU 1507S FV2.0.0、V2.0.3 和 V2.0.5

软件:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1507SF_V2_Upd6.exe (34.0 MB) 

SHA-256 校验和:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1507SF_V2_Upd6.txt (1 KB) 

V2.1.0 和 V2.1.3

软件:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1507SF_V2_1_Upd7.exe (235.6 MB) 

SHA-256 校验和:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1507SF_V2_1_Upd7.txt (1 KB) 

V2.5.0

软件:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1507SF_V2_5_Upd4.exe (43.0 MB) 

SHA-256 校验和:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1507SF_V2_5_Upd4.txt (1 KB) 

V2.6.0

软件:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1507SF_V2_6_Upd2.exe (48.7 MB) 

SHA-256 校验和:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1507SF_V2_6_Upd2.txt (1 KB) 

CPU 1508S V2.6.0

软件:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1508S_V2_6_Upd2.exe (48.7 MB) 

SHA-256 校验和:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1508S_V2_6_Upd2.txt (1 KB) 

CPU 1508S F V2.6.0

软件:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1508SF_V2_6_Upd2.exe (48.7 MB) 

SHA-256 校验和:
 Registrierung notwendig  SIMATIC_CPU_1508SF_V2_6_Upd2.txt (1 KB) 

注:
更新始终包含软件控制器版本先前更新的所有改进内容。因此,为版本安装各自 最新 的更新就足够了。

使用 SHA-256 校验和检查下载

当前下载提供 SHA-256 校验和。可用于检查 下载 一致性。
一致性检查说明:

109483101

安装文件可与以下下载条目一起使用:

 109759122 SIMATIC ET 200SP 开放式控制器 (CPU 1515SP PC) - 当前软件控制器版本

109478528 SIMATIC S7-1500 软件控制器的当前修订版本


常见问题解答

问题: 所述行为是否恰好发生在 2019 年 6 月 10 日?
回答:
Windows 软件组件启动时会检查证书。即使在 2019 年 6 月 10 日之后,只要它们没有停止,就会继续运行。 所述行为将在重启 PC、Windows 或这些软件组件不久发生。 根据机器重新启动的时间,该行为可能会在 2019 年 6 月 10 日之后的 很长一段时间内发生。

问题: 我如何才能发现发生了该行为?
回答:
 Windows 与 S7-1500 软件控制器的通信停止,例如,无法通过 Winows 与显示器、HMI 或  TIA Portal 建立连接。

问题: 该行为是否会影响软件控制器的故障安全功能?
回答:
 不会,软件控制器的故障安全功能不受影响。

问题: 如何确定我的机器或工厂中所安装软件控制器的版本?
回答:
 有多种方法可以确定已安装软件控制器的版本。例如显示应用程序、Web 服务器或 Windows 控制面板。有关更多详细信息,请参见下一章。

问题:  是否可以远程安装更新?
答:
可以,您可以使用远程桌面等方法。 请注意写入过滤器的设置和管理需要 Windows 重启。

问题:是否可以使用 SIMATIC Automation Tool 或 TIA Portal 来安装更新?
回答:
不可以,S7-1500 软件控制器不支持此功能。该行为是由 Windows 端的软件组件引起的,无法使用这些工具以任何方式进行更新。

问题: 安装更新后是否需要再次加载项目?
答案:
 不需要。更新安装将保留项目以及保持性数据。我们仍然建议使项目可用于罕见和特殊情况。自版本 V2.5 起,您可以使用相应功能通过 PSC 文件加载项目。

问题: 如果我在 2019 年 6 月 10 日之后安装更新会怎样?
回答:
 可以在 2019 年 6 月 10 日之后安装更新

问题: 如果我及时安装了更新,我需要在 2019 年 6 月 10 日之后注意哪些方面?
回答:
 安装更新后,无需考虑其它因素,即可实现软件控制器的操作。



版本识别

所使用的软件控制器的版本可以通过多种方式识别,如下所示:

版本位于数据存储介质或小册子上:



版本位于安装文件的文件名中

示例:

  SIMATIC_CPU_1507S_V2_Upd3.exe描述  CPU 1507S V2.0 Update 3
  SIMATIC_CPU_1507S_V2_1_Upd3.exe描述  CPU 1507S V2.1 Update 3

注:
请注意,可通过从工业在线支持门户下载相应文件来进行升级。
通过软件控制器的显示应用程序、Web 服务器、在线功能或控制面板(见下文)查看实际安装的版本。


通过控制面板中的“程序”功能查看版本



通过显示应用程序查看版本


通过 Web 服务器查看版本




通过 TIA Portal 的在线功能查看版本