×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 109765025, 文档发布日期 2019年5月21日
(0)
评估

Simatic IPC227E/IPC277E 产品信息:处理器步进骤迁移

  • 文档
  • 涉及产品
英特尔正在将 Simatic IPC227E 和 IPC277E 中使用的 Bay Trail 处理器的 CPU 步进版本从 C0 变更为 D1。

此产品维护不会影响功能。

但是,处理器会为操作系统提供新的 ID。

由于该 Simatic IPC 计划长期供货,有必要引入此处理器变更。

迁移分阶段进行:

  • IPC277E:12"、15" 和 19":  计划在 2019 年 4 月初进行
  • IPC277E:7" 和 9":   计划在 2019 年 10 月进行
  • IPC227E:    计划在 2019 年 10 月进行

以下 预装操作系统与映像不兼容:

以下操作系统不具备 Windows 在调试期间自动安装 Intel 图形驱动程序所需的证书:

  • WES7-E(32 位)
  • WES7-P(32 位)

这就是为什么这些预装操作系统已经更新的原因。此更新已在自 2018 年 9 月以来交付的所有设备中实现。

如果客户尝试复制在 2018 年 9 月之前创建的客户映像,则具有新 CPU 步进的硬件将有如下行为(与是否使用 Sysprep 或克隆创建 OS 安装无关):

操作系统识别新的图形硬件并自动安装 Windows VGA 驱动程序。这可能导致不同的非最佳图形设置。为了进行纠正,有必要重新安装随附的 USB 闪存盘上提供的 Intel 图形驱动程序。

如果客户已根据自 2018 年 9 月以来提供的预装操作系统创建其 OS 安装,则无需执行任何操作,因为这些系统包含所需的证书。这意味着无需任何其它步骤即可复制这些 OS 安装。

与映像兼容的预装操作系统

以下预装操作系统与映像兼容,因此未在工厂更新:

  • WES7-E(64 位)
  • WES7-P(64 位)
  • Windows 7(32 位)
  • Windows 7(64 位)
  • Windows 10(64 位)

如果客户想要复制基于这些预装操作系统创建的客户映像,则应区分两种不同的方案:

  • 1.客户进行的普通 OS 安装 (Sysprep)
    • OS 安装兼容 - 无需手动干预
  • 2.客户克隆 OS 安装
    • 系统首次启动时会重新安装图形驱动程序。
    • 这是自动发生的,即这里也不需要手动干预。


维修

在维修期间,确保设备采用

  • WES7-E(32 位)
  • WES7-P(32 位)

操作系统和 CPU 步进 C0 再次配备具有 CPU 步进 C0 的主板。



  


对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接