×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
寄稿のタイプ: 製品情報 寄稿のID: 109765289, 寄稿の日付: 03/11/2019
(1)
評価する

Phase-out announcement of SIMATIC Field PG M5

  • 寄稿
  • 製品に関係する
Effective immediately, the SIMATIC Field PG M5 (6ES7717-...) will be set to the status "phase-out". The successor of the SIMATIC Field PG M5 is the innovated SIMATIC Field PG M6 (6ES7718-...), which will be released for delivery soon.

The SIMATIC Field PG M5 can now only be ordered for a limited time until type discontinuation. The official announcement of the SIMATIC Field PG M5 type discontinuation will be made separately, but is expected to take place in March 2019.

Note:

Please also be aware that if a customer still needs Windows 7 Enterprise as operating system, the SIMATIC Field PG M5 will be the last device where this is possible. Customers should order quickly before end of production of SIMATIC Flied PG M5 because Windows 7 does not support the newer hardware of SIMATIC Field PG M6!


セキュリティ情報
技術的なインフラストラクチャー、システム、機械とネットワークをサイバー脅威から守るために、現在の技術の状態に応じた全体的なITセキュリティーコンセプトを実装すること(そして持続的に維持すること)が必要です。シーメンスの製品とソリューションはそのようなコンセプトの1つの要素だけを形成します。サイバーセキュリティーについての詳細は以下をご覧ください:
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
寄稿を評価する
評価なし
リクエストとフィードバック
何をしたいですか?
注: フィードバックは常に現在のエントリ / 製品に関連しています。メッセージは、オンラインサポートで作業しているテクニカルエディタに転送されます。フィードバックに応答が必要な場合は、数日以内に返信いたします。これ以上問題がない場合、ご連絡はいたしません。
統計に対するサポート
この機能によって、希望する数に基づく検索結果のIDが出力されます (format .txt)

Generate list
URL をコピーする
このページを新しいデザインで表示する
mySupport コックピット