×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
寄稿のタイプ: ダウンロード 寄稿のID: 109767675, 寄稿の日付: 05/21/2019
(0)
評価する

Firmware update for S7-1200 Analog Input SM 1231, 4AI

  • 寄稿
  • 製品に関係する
This entry contains all firmware versions for the S7-1200 Analog Input SM 1231, 4AI.


Description:

When updating the firmware, always update to the latest version available for the product and its respective article number. The previous versions of the firmware are only intended as backup to allow a downgrade to the original version. Until now this is not known to have been necessary in any case.
The respective latest version of a firmware is valid for all versions of that article number.


Required user action:

You can install firmware updates from the Web server, the online diagnostics functions of STEP 7, the SIMATIC Automation Tool (98161300) or by making a SIMATIC S7 memory card that contains the firmware update using the Siemens Industry Online Support Web site. The S7-1200 System Manual documents these methods.


Overview of article numbers and firmware versions of the S7-1200 Analog Input SM 1231, 4AI
Note: The software is subject to export restrictions, a download is only available to registered users.

 Article number

Firmware
version

Update with ...
 6ES7231-4HD32-0XB0V2.1.1 

Recommended for update:
For a description, see below
Update V2.1.1
 Download unterliegt Exportcontrolle  6ES7231-4HD32-0XB0_V02.01.01.ZIP (16,9 KB)
SHA-256 checksum (Information on SHA-256)
 Registrierung notwendig  6ES7231-4HD32-0XB0_V02.01.01.txt (1 KB)

V2.0.3

Backup only:
For a description, see below Update V2.0.3
 Download unterliegt Exportcontrolle  6ES7231-4HD32-0XB0_V02.00.03.ZIP (15,6 KB)
SHA-256 checksum (Information on SHA-256)
 Registrierung notwendig  6ES7231-4HD32-0XB0_V02.00.03.txt (1 KB)

V2.0.0Backup only:
 Download unterliegt Exportcontrolle  6ES7231-4HD32-0XB0_V02.00.00.ZIP (15,5 KB)
SHA-256 checksum (Information on SHA-256)
 Registrierung notwendig  6ES7231-4HD32-0XB0_V02.00.00.txt (1 KB) 


Update V2.1.1

HW component Update without function change to improve module Electromagnetic Compatibility


Update V2.0.3

Update to correct the wire break limit for the 4-20 mA range


V2.0.0

Original firmware release


セキュリティ情報
技術的なインフラストラクチャー、システム、機械とネットワークをサイバー脅威から守るために、現在の技術の状態に応じた全体的なITセキュリティーコンセプトを実装すること(そして持続的に維持すること)が必要です。シーメンスの製品とソリューションはそのようなコンセプトの1つの要素だけを形成します。サイバーセキュリティーについての詳細は以下をご覧ください:
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
寄稿を評価する
評価なし
リクエストとフィードバック
何をしたいですか?
注: フィードバックは常に現在のエントリ / 製品に関連しています。メッセージは、オンラインサポートで作業しているテクニカルエディタに転送されます。フィードバックに応答が必要な場合は、数日以内に返信いたします。これ以上問題がない場合、ご連絡はいたしません。
統計に対するサポート
この機能によって、希望する数に基づく検索結果のIDが出力されます (format .txt)

Generate list
URL をコピーする
このページを新しいデザインで表示する
mySupport コックピット