×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109770000, 文档发布日期 2019年11月26日
(2)
评估

Startdrive调试SINAMICS S120: 驱动对象组件号冲突导致上载操作被终止

  • 文档
  • 涉及产品
如果驱动对象组件号有冲突,将导致不能通过Startdrive完成上载,这篇FAQ提供了一个解决方法。

初始情况

  1. 您在使用Startdrive从SINAMICS S120中上载项目文件。
  2. 上载被终止,附带以下提示信息:
    "An inconsistency was determined in the drive object. Further information can be found in FAQ 109770000 in Siemens Industry Online Support.
    Connect to the drive online and make sure that the component numbers are unique in the power units."

    图 1:上载时报错信息

原因
驱动设备通过Startdrive V15.1在线配置,并且驱动对象的组件号有冲突,驱动对象的组件号不是唯一的。

解决方案

  1.  新建一个项目或使用已有项目。

  2. 根据实际硬件离线配置驱动设备。

  3. 使驱动设备在线。

  4. 打开控制单元参数视图,设置p9“设备启动参数过滤”值为“[3] Drive basis configuration”.

  5. 在驱动对象参数视图中确认所有的组件号是不同的:即不同的驱动对象参数p121“功率组件号”值是唯一的。

  6. 如果您发现组件号有冲突的情况,请根据已有的硬件配置修改参数p120“Power component data records (PDS)”,清除组件号冲突的情况。

  7. 在控制单元参数视图中,设置p9值为“[0]ready”。

  8. 保存驱动参数(执行RAM to ROM)。

备注
也可以在STARTER中处理此问题,在线驱动设备,清除有冲突的组件号即可。



 
安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。