×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Тип сообщения: Часто задаваемые вопросы ID сообщения: 109770665, Дата сообщения: 03.06.2020
(0)
Оценить

SIMATIC S7-1500 (T): Drive Connection via PROFIdrive – Enables and General State Diagram

  • Сообщение
  • Относится к продукту(ам)
In TIA Portal, axes are represented by technology objects. In addition to setpoints and actual values, control and status words are defined in PROFIdrive standard telegrams for controlling and evaluating the drives. The status of the drive is mapped in five states according to the PROFIdrive state machine.

In TIA Portal, axes are represented by technology objects. The technology object is configured in the controller superimposed on the drive and connected to the drive. The technology object takes over control of the drive.

Communication with digital drives via PROFIBUS/PROFINET takes place in accordance with the PROFIdrive Profile V4 specification and application classes 1 to 4 (class 4 with and without DSC) via various PROFIdrive telegrams.

In addition to setpoints and actual values, control and status words are defined in PROFIdrive standard telegrams for controlling and evaluating the drives. A PROFIdrive axis according to IEC 61800-7 controls the drive in send direction with control word 1 (STW1) and receives its state in receive direction in status word 1 (ZSW1). A PROFIdrive axis always controls the drive via bits 0 to 6 of STW1. The status of the drive is mapped in five states according to the PROFIdrive state machine.


Fig. 1: PROFIdrive State Diagram

The PROFIdrive state machine specifies five states that are mapped by status word 1 (ZSW1) of a PROFIdrive telegram:

StateMeaning
S1Switch-on inhibit (drive switched off, brake closed where applicable)
S2Ready to switch on
S3Switched on (drive switched on, brake open where applicable)
S4In operation (drive enabled, brake open where applicable)
S5Switch off (brake with drive-defined ramp)

Downloads
  Documentation (1,0 MB)

Указания по безопасности
Для обеспечения и дальнейшего поддержания кибер-безопасности технической инфраструктуры, систем, машин и сетей необходимо внедрить комплексную концепцию информационной безопасности, которая соответствует последним достижениям науки и техники. Продукты и решения Сименс являются всего лишь одним из компонентов такой концепции. Более подробную информацию о кибер-безопасности можно получить здесь
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Оценить сообщение
без оценки
Вопросы и обратная связь
Что вы хотите сделать?
Примечание: отзыв всегда относится к текущей статье. Ваше сообщение будет отправлено редакторам службы онлайн-поддержки. В течение нескольких дней вы получите ответ, если ваш отзыв содержит вопрос. Если у нас не возникнут вопросы по вашему отзыву, мы не будем вас беспокоить.
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport