×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Тип сообщения: Сообщение о продукте ID сообщения: 109771629, Дата сообщения: 26.02.2020
(0)
Оценить

Delivery release SIMATIC Target 1500S V4.0

  • Сообщение
  • Относится к продукту(ам)
SIMATIC Target 1500S™ for Simulink® V4.0 is available for delivery with immediate effect.

Target 1500S is an add-on for Simulink from MathWorks. It enables the
integration of Simulink models directly in the program cycle of an S7-1500 PLC that supports ODK.

The following new functions are available with SIMATIC Target 1500S V4.0: 

  • Simplified workflow through enhanced TIA Portal integration
    The enhanced integration provides an automatic configuration for the external mode, the integration into the S7 program and the automatic download onto the controller. This allows a nearly completely workflow for automated code generation and transfer onto the CPU. 
  • Software in the loop (SiL) simulation in conjunction with SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V3.0.
    The coupling between Simulink and PLCSIM Advanced is based on S-functions (see 109749187).
  • Enhanced display of Simulink models on the CPU web server.
    Stateflow® models and their active states are also displayed. When using a scope in the model, the Y axis is scaled automatically.

To view the innovations for other TIA Portal products, refer to the following page: 109771626 

Trial software download:

You can use the following entry to download a trial version of Target 1500S V4.0 and test it for 21 days: 109772888

Ordering data:

Please note that SIMATIC Target 1500S is only available as a software download.

DesignationArticle no. 
 SIMATIC Target 1500S™ for Simulink® V4.06ES7823-1BE03-0YA5
 Upgrade SIMATIC Target 1500S™ for Simulink® V2.0..V3.0 -> V4.06ES7823-1BE03-0YE5
 Target 1500S V4.0+ ODK 1500S V2.5  Bundle6ES7823-1BE13-0YA0

Указания по безопасности
Для обеспечения и дальнейшего поддержания кибер-безопасности технической инфраструктуры, систем, машин и сетей необходимо внедрить комплексную концепцию информационной безопасности, которая соответствует последним достижениям науки и техники. Продукты и решения Сименс являются всего лишь одним из компонентов такой концепции. Более подробную информацию о кибер-безопасности можно получить здесь
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Оценить сообщение
без оценки
Вопросы и обратная связь
Что вы хотите сделать?
Примечание: отзыв всегда относится к текущей статье. Ваше сообщение будет отправлено редакторам службы онлайн-поддержки. В течение нескольких дней вы получите ответ, если ваш отзыв содержит вопрос. Если у нас не возникнут вопросы по вашему отзыву, мы не будем вас беспокоить.
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport
Тематические страницы для данных записей