×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: Notificación del producto ID de artículo 109771648, Fecha del artículo: 24/11/2021
(2)
Evaluar

SINAMICS Technology Extensions para SINAMICS Startdrive

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
Las SINAMICS Technology Extensions (TEC) se pueden utilizar con SINAMICS Startdrive Basic y Advanced a partir de la versión V16.

1. Descripción abreviada

La SINAMICS Technology Extensions (TEC) de las Advanced Technology Functions es en SINAMICS una ampliación de todos los dispositivos basados en CU320-2 y CU310-2 y se puede incorporar posteriormente a los correspondientes objetos de accionamiento.

Con la integración de SINAMICS TEC en Startdrive se pueden añadir las Technology Extensions como paquete de instalación con la extensión de fichero .tec en Startdrive Basic o Advanced y activarlas en los correspondientes objetos de accionamiento.



SINAMICS Startdrive

2. Características destacadas

SINAMICS Startdrive V17

Las siguientes funciones nuevas están disponibles con Startdrive V17:

  • Ampliación de la máscara Technology Extension 
    • Cambio entre la vista del actual objeto de accionamiento y la unidad de accionamiento total.
    • Ampliación de información detallada sobre SINAMICS TEC
    • Enlace con Industry Online Support sobre SINAMICS TEC
  • Sobre SINAMICS TEC ya se ofrece un grupo de parámetros propio en la lista de parametrización

SINAMICS Startdrive V16

Las siguientes funciones nuevas están disponibles con Startdrive V16:

  • Compatibilidad de la SINAMICS Technology Extension a partir de SINAMICS FW V5.2 con todos los dispositivos basados en CU320-2 y CU310-2.
  • Compatibilidad de la SINAMICS Technology Extension con el controlador SIMATIC de accionamientos
  • Máscara de Technology Extension para la gestión y activación de SINAMICS Technology Extension bajo parametrización 
  • Presentación de información detallada sobre cada SINAMICS TEC en la máscara
  • Descarga implícita de la SINAMICS TEC activada en en la descarga de proyecto de la unidad de accionamiento
  • De transmitirse el proyecto la SINAMICS TEC activada se lleva implícitamente

3. Technology Extension disponible para Startdrive

A continuación encontrará una vista general de las Technology Extensions disponibles para Startdrive a partir de la versión V16:
  • SINAMICS VIBX (Vibration Extinction) V1.3 HF2 (V01.30.11.07) 109797171
  • SINAMICS FASTBRK (Fast Brake Reaction for Coupled Axes) V1.2 (V01.20.07.00) 109802635 
Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Evaluar artículo
No hay ninguna valoración
Solicitudes y comentarios
¿Qué desea hacer?
Nota: el comentario hace referencia siempre al artículo o producto actual. Su mensaje se enviará a los técnicos del soporte online. Dentro de unos días recibirá nuestra respuesta, si fuera necesario. Si no hay más preguntas por nuestra parte, no recibirá ninguna respuesta.