×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109772314, 文档发布日期 2020年5月12日
(2)
评估

对在Startdrive V15.1/V16中支持的SINAMICS DCC V15.1/V16的工程功能概述

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
SINAMICS DCC V15.1/V16的工程功能概述

SINAMICS DCC (驱动控制图)对于SINAMICS S120/S150/G130/G150传动系统是一个技术提升。借助控制块、算法块以及逻辑块对传动系统的设备功能进行自由扩展。

用户友好型配置工具SINAMICS DCC V15.1/V16在图形化配置和集成驱动单元方面得到简化。

用户可以利用SINAMICS DCC V15.1/V16实现对机器特殊功能的更高要求。它使诸如卷曲或转向器等复杂应用得到实现。

It enables complex applications such as for winders or traversers to be implemented.  

注意
安装Startdrive V15.1并且SINAMICS固件版本 >=V5.2 才可以使用SINAMICS DCC V15.1。
安装Startdrive V16并且SINAMICS固件版本 >=V5.2 才可以使用SINAMICS DCC V16。

下载 
  109772314_SINAMICS_DCC_V16_Supported_Functions_en.pdf (234,7 KB)
  109772314_SINAMICS_DCC_V15_1_Supported_Functions_en.pdf (2,4 MB)

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。