×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Тип сообщения: Пример использования ID сообщения: 109778289, Дата сообщения: 17.03.2020
(0)
Оценить

Protective door monitoring with 3SE53 tumbler (locking device) on ET 200eco PN-F

  • Сообщение
  • Относится к продукту(ам)
To prevent access to the danger zone of a machine during operation, a protective door is installed. If the machine continues to present a hazard even after switching off, access can be prevented for this period by a tumbler.

The machine can only be started when the protective door is closed and locked. If the protective door is opened during operation or a fault is detected, the machine is safely shut down.

SF1 "protective door monitoring":
If the protective door is opened, the machine is safely shut down.

SF2 "protective door locking":
The protective door is kept locked until the machine has stopped.

To achieve the required safety for both safety functions, the position of the protective door is monitored with a 3SE53 safety switch and also locked via an integrated tumbler (locking device) in the safety switch. The safety switch is connected to the ET 200eco PN-F via the inverted Y-cable 6ES7194-6KC00-0XA0 and is evaluated for discrepancy and cross circuit with an F-CPU.


There are two versions of the position switch in which different SIL / PL are achieved for the two safety functions:


 VersionPosition switch Properties of the safety function 
 13SE5324-0SD21-1AE4 

SF1: max. SIL 2 / PL d 
Opening the door with requested unlocking required
SF2: max SIL 2 / PL d

 23SE5324-0SD21-1AE5SF1: max SIL 2 / PL d
SF2: max. SIL 1 / PL c

 Registrierung notwendig  Documentation.pdf (1,5 MB)

 Registrierung notwendig  SET_Protective_door_tumbler_Y_cable_SIL2_V16.zip (34.2 KB) 

 Registrierung notwendig  TIA_Portal_Protective_door_tumbler_Y_cable_SIL2_V16.zip (2.5 MB)



Указания по безопасности
Для обеспечения и дальнейшего поддержания кибер-безопасности технической инфраструктуры, систем, машин и сетей необходимо внедрить комплексную концепцию информационной безопасности, которая соответствует последним достижениям науки и техники. Продукты и решения Сименс являются всего лишь одним из компонентов такой концепции. Более подробную информацию о кибер-безопасности можно получить здесь
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Оценить сообщение
без оценки
Вопросы и обратная связь
Что вы хотите сделать?
Примечание: отзыв всегда относится к текущей статье. Ваше сообщение будет отправлено редакторам службы онлайн-поддержки. В течение нескольких дней вы получите ответ, если ваш отзыв содержит вопрос. Если у нас не возникнут вопросы по вашему отзыву, мы не будем вас беспокоить.
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport