×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109778628, 文档发布日期 2020年3月5日
(0)
评估

SINAMICS G120XA BOP-2快速调试

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
G120XA BOP-2快速调试操作步骤

1          BOP-2快速调试流程图

 

 

2          BOP-2快速调试操作步骤

变频器上电后,按   键进入“Monitor”界面,按   键进入“Setup”界面,这时点击“OK”键,启动快速调试:

1.         RESET:恢复参数为出厂设置

2.         P0096

P0096=0,专家模式,通过P1300设置电机控制方式(推荐设置)

P0096=1,标准驱动方式,P1300默认设置为V/F控制

P0096=2,动态驱动模式,P1300默认设置问矢量控制

3.         电机相关参数:

电机标准P0100

0:IEC(50 Hz 电源,SI 单位)

1:NEMA(60 Hz 电源,US 单位)

2:NEMA(60 Hz 电源,SI 单位)

功率单元应用P0205(仅用于矢量控制)

0:含重过载的工作制,用于矢量驱动

1:含轻过载的工作制,用于矢量驱动

变频器供电电压P0210

选择电机类型P0300

1:异步电机

2:同步电机

电机额定电压P0304

电机额定电流P0305

电机额定功率P0307

电机额定频率P0310

电机额定转速P0311

电机冷却方式P0335

0:自冷却

1:外部冷却

2:水冷

      工艺应用P500

0: 标准驱动

1: 泵和风扇

开环/闭环运行方式P1300

0:具有线性特性的 V/f 控制

1:具有线性特性和 FCC 的 V/f 控制

2:具有抛物线特性的 V/f 控制

4:具有线性特性和 ECO 的 V/f 控制

7:针对抛物线特性曲线 和 ECO 的 V/f 控制

20:转速控制(无编码器)

4.         选择连接宏P0015

默认设置宏41,实现DI端子起停,模拟量信号调速

 

 

其他连接宏相关接线和参数设置请参考G120XA 操作手册。

5.         设置最大最小转速、斜坡上升和下降时间、Off3停车时间

电机最小转速P1080

电机最大转速P1082

斜坡上升时间P1120

斜坡下降时间P1121

Off3 停车时间P1135

6.         电机数据检测P1900

0:电机数据检测功能禁止

1:同时激活电机静态数据检测和电机旋转检测(仅适用于矢量控制)

2 :电机静态数据检测

3 :电机旋转检测(仅适用于矢量控制)

7.         启动变频器,执行数据检测

8.         完成快速调试


下载本文档:  G120XA_BOP-2_Quick_Commissioning.pdf (802,2 KB)

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。