×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Тип сообщения: Часто задаваемые вопросы ID сообщения: 109778637, Дата сообщения: 30.03.2020
(2)
Оценить

Why does the status of fail-safe inputs and outputs not change in the watch (monitoring) table?

  • Сообщение
  • Относится к продукту(ам)
The watch table of a STEP 7 project contains inputs and outputs of fail-safe modules. However, you do not observe an expected status change of the associated variables, as part of a wiring test, for example.

Cause
For a status change of fail-safe inputs and outputs in the watch table, at least one channel of the corresponding module must be read or written in the safety program or the F IO DB must be accessed from the safety program. Without this access, the driver is not addressed, which prevents monitoring in the watch table (or in the standard user program).

Background
On the one hand the driver interacts with the F IO. On the other hand, it provides an interface to the safety program via an F IO DB. But the F IO DB and the process image of the F IO are only updated when the corresponding F IO is accessed via the safety program. 
The F IO DB is automatically created for every F IO.

Further Information
More information about testing the safety program and performing the wiring test using the watch table is available in the manual "SIMATIC Industry Software SIMATIC Safety - Configuration and Programming":
Excerpt from the manual

Additional Keywords
F module, Wiring test, IO test, F-DI, F-DO, F-DQ, F-AI, Fail-safe, Safety, Watch table, Edge, F program, F CPU, F PLC, F device





 

Указания по безопасности
Для обеспечения и дальнейшего поддержания кибер-безопасности технической инфраструктуры, систем, машин и сетей необходимо внедрить комплексную концепцию информационной безопасности, которая соответствует последним достижениям науки и техники. Продукты и решения Сименс являются всего лишь одним из компонентов такой концепции. Более подробную информацию о кибер-безопасности можно получить здесь
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Оценить сообщение
без оценки
Вопросы и обратная связь
Что вы хотите сделать?
Примечание: отзыв всегда относится к текущей статье. Ваше сообщение будет отправлено редакторам службы онлайн-поддержки. В течение нескольких дней вы получите ответ, если ваш отзыв содержит вопрос. Если у нас не возникнут вопросы по вашему отзыву, мы не будем вас беспокоить.
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport