×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Тип сообщения: Пример использования ID сообщения: 109778712, Дата сообщения: 04.05.2020
(0)
Оценить

Library for the energy meter EMH EDL40+ for eCar charging

  • Сообщение
  • Относится к продукту(ам)
The energy consumption of electric vehicles on a charging station, have to be measured by a special energy meter for electro mobility.

Overview
The image shows the principal structure for the eCar charging by the use of the energy meter EHZ EDL40+ which transmits its data to a SIMATIC S7 controller, like the decentral ET 200SP.


For this purpose, an STEP 7 function block is used to transfer the energy consumption data from the energy meter.
The communication takes place via the RS232 interface CM PTP for the ET 200SP.

In order to avoid falsifications, the energy meter returns the current energy value to the controller in a signed data record. The regulations in Germany state that a charging station for electromobility has to be certified generally by the "Physikalisch-Technische Bundesanstalt".

The “LEMH” block library provides a function block to communicate with the energy meter.

You can use the FB to perform the following functions:

  • Set the dontract ID
  • Set the date and time
  • Request and get a new set of signed values
  • Get the last set of signed values (if available)

Documentation and Example
The library can be used with all SIMATIC S7-1200 and S7-1500 CPUs.

  Documentation (714,7 KB)
 Registrierung notwendig  LEMH-Library (3,8 MB)

Related entry
Library for PROFINET data records 

Last modification
New library (TIA Portal V15.1 and later)

Additional keywords
Electric mobility, charging, electric car, electric vehicle, forklift charging, load station

Указания по безопасности
Для обеспечения и дальнейшего поддержания кибер-безопасности технической инфраструктуры, систем, машин и сетей необходимо внедрить комплексную концепцию информационной безопасности, которая соответствует последним достижениям науки и техники. Продукты и решения Сименс являются всего лишь одним из компонентов такой концепции. Более подробную информацию о кибер-безопасности можно получить здесь
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Оценить сообщение
без оценки
Вопросы и обратная связь
Что вы хотите сделать?
Примечание: отзыв всегда относится к текущей статье. Ваше сообщение будет отправлено редакторам службы онлайн-поддержки. В течение нескольких дней вы получите ответ, если ваш отзыв содержит вопрос. Если у нас не возникнут вопросы по вашему отзыву, мы не будем вас беспокоить.
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport