IOP-2操作面板升级步骤
-
文档
-
涉及产品
IOP-2固件升级方法
智能操作面板IOP-2是一款功能强大且易于使用的操作面板. 不论是对入门级人员还是对驱动专家, IOP-2 均能提供有力的支持。借助具有中央传感器控制区域的薄膜键盘、对比明显的彩色显示屏、菜单导航以及应用向导,能够简化驱动的调试。其通过高亮突出显示参数,并且提供解释性的帮助文本和参数筛选,因此无需打印参数列表即可执行驱动调试。
<图1 IOP-2智能操作面板>
IOP-2面板与支持的控制单元或变频器的兼容性列表如下:
<图2 IOP-2面板兼容性>
上述兼容性列表会实时更新,请从下面链接查询最新版本:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67273266
为了扩展功能或要升级 IOP-2 固件,应执行以下操作步骤:
1. 通过 USB 接口,将 IOP-2 连接到 PC 中。
<图3 IOP-2背部>
注意!在连接 IOP-2 时务必使用电脑内置 USB 端口,不要使用电脑外接的 USB 端口(比如笔记本电脑端口复制器上的 USB 端口,外接式 USB 集线器的 USB 端口以及台式电脑前面板 USB 接口)
2. IOP-2 将自动转入“大容量存储器”模式。
<图4 IOP-2转为存储模式>
3. 在电脑中打开文件资源管理器。
4. 浏览到 IOP-2 文件夹(可移除存储器)。
注意:如有需要请在所连接的电脑上备份数据(例如 readme、参数记录)。
5. 格式化 IOP-2。将分配单元的大小设置为 2048 字节。
6. 通过以下链接,转至服务与支持网站。
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67273266
7. 将含有 IOP-2 最新固件的 zip 文件下载并解压到电脑的某个文件夹下。
8. 将下载的文件从电脑上直接复制到 IOP-2 文件夹下(复制过程约 6 分钟)。
<图5 复制升级文件>
9. 复制完成后,需等待约 5 秒钟时间,然后将 IOP-2 从 USB 端口断开。此时,新固件已配置在 IOP-2上,可将 IOP-2 连接至 SINAMICS G 系列变频器。
10. SINAMICS G 系列变频器上电之后,IOP-2 将自动执行升级操作。
下载本文档: UpgradingTheIOP-2Firmware.pdf (748,3 KB)
文档属于以下产品树图文件夹(n):
- 驱动技术 变频器 低压变频器 行业专用变频器 适用于泵、风机和压缩机的 SINAMICS G120P 变频器 内置及墙面安装式SINAMICS G120P
- 驱动技术 变频器 低压变频器 行业专用变频器 适用于泵、风机和压缩机的 SINAMICS G120P 变频器 SINAMICS G120P Cabinet
- 驱动技术 变频器 低压变频器 常规SINAMICS G 变频器 SINAMICS G120 内置单元 Control Units
- 驱动技术 变频器 低压变频器 常规SINAMICS G 变频器 SINAMICS G120 内置单元 Power Modules
- 驱动技术 变频器 低压变频器 高性能变频器 SINAMICS S120 内置单元
- 驱动技术 变频器 低压变频器 高性能 SINAMICS S 变频器 SINAMICS S120M 分布式伺服驱动
- 驱动技术 变频器 低压变频器 Dezentrale Frequenzumrichter ET 200S FC 变频器
- 安全系统-安全集成型 针对制造自动化的安全技术 驱动装置 SINAMICS G120 内置单元
- 驱动技术 变频器 低压变频器 行业专用变频器 用于空调、供水和排水系统的基础设施变频器 SINAMICS G120X
- 存在技术问题/疑问:请询问技术支持人员
- 想要在我们的论坛上开展讨论,并与其它用户交流经验
- 想要为一个或多个产品创建 CAx 数据
- 想要向我们发送有关此 文档 的反馈