Simocode ProV泵清洗功能介绍
-
文档
-
涉及产品
1 泵堵塞的概述
输送废水的管道中,由于有固体,比如泥沙和碎屑,会造成泵的堵塞,如图1-1所示,而且这是废水泵的一个主要问题。严重的情况下,会损坏电机,会造成废水的泄露。
但是很多情况下,可以通过泵运转的方向改变(即短时反转运行,如果需要,可以多次的反转),来排除泵的堵塞。
<图1-1泵堵塞>
堵塞点有可能位于泵的水流方向上游,如图1-1中的堵塞A,此时管道内液体介质减少,有效负载降低,电机运行电流或者功率因数下降。
堵塞点也有可能位于泵的水流方向下游,如图1-1中的堵塞B,此时管道内液体压力上升,负载升高,电机运行电流上升。
2 泵堵塞的解决方法
2.1 泵堵塞的解决方法原理
Simocode使用电流/电压检测模块来测量电机回路的三相电压和三相电流,通过采样到的电机电流的最大值和功率因数,来判断泵在输送液体时发生的异常情况。当其达到设定值时,根据可组态的内部逻辑自动切换泵的运转方向,避免碎屑或者泥沙积聚。
2.2 泵堵塞解决方法的内部逻辑
2.2.1 限值监视器的设置
1) 限值监视器1的设置如下图2-1所示,通过使用最大电流来判断电机反转时电流过高。
<图2-1 限值监视器1的设置>
2)限值监视器2的设置如下图2-2所示,通过使用最大电流来判断电机正转时电流过低。此项监视功能在电机完成起动过程,并且不在测试位置下(TPF)激活。
<图2-2 限值监视器2的设置>
3)限值监视器3的设置如下图2-3所示,通过使用最大电流来判断电机正转时电流过高。此项监视功能在电机完成起动过程,并且不在测试位置下(TPF)激活。
<图2-3 限值监视器3的设置>
4)限值监视器4的设置如下图2-4所示,通过使用功率因数来判断电机正转时功率因数过低。此项监视功能在电机完成起动过程,并且不在测试位置下(TPF)激活。
<图2-4 限值监视器4的设置>
2.2.2 故障判断和故障清除过程
在正常的运行过程中,泵电机的转矩在正常的操作范围内。根据特定应用和过程,输送液体时发生的故障可以通过电气量高于或者低于正常范围的值,而被检测出来。
以下两种情形被认为是故障:严重的过负荷(最严重的情况是电机被堵转了),或者负荷变得非常轻(甚至没有负荷)。
为了检测到这两种故障,Simocode测量电机的电流和电压参数,并且计算出功率因数。在过载的范围,电机电流会有不成比例的明显的上升,这种状况非常适合作为脱扣的判据。在欠载的范围内,功率因数会有一个明显下降的特性,功率因数的这个特性比电机电流更适合作为脱扣的判据。
当电机完成起动过程,泵在正向的输送液体,Simocode检测到下列情况下就会认为是堵塞故障。
1) 电机电流不在定义的正常的范围内,即小于限值监视器2的限值(即低于正常范围值),或者大于限值监视器3的限值(即高于正常范围值)。
2) 功率因数低于限值监视器4的限值。
发生堵塞故障后,Simocode通过内部的逻辑模块设置,会控制电机反转一定时间(这个时间是由逻辑模块中的计时器设定的,通常设置值是30秒)。反转一定时间后,Simocode控制电机接着变成正转,如此往复。
如果反转过程中,还是被堵塞的,电机的电流最大值大于限值监视器1的限值,Simocode控制电机马上回到正转的状态。
可能反转一次后,堵塞就消失了,泵就处于正常的运行状态。也有可能没有消失,Simocode就会控制电机再次反转一定时间。通过逻辑模块中的计数器来设定允许的反转次数(通常设置值3次),假如反转次数达到设定的值,堵塞故障还没有清除,Simocode会报故障,并关断电机。
2.2.3 激活/禁用泵堵塞自清洗功能
可以通过Simocode逻辑模块中的真值表的组合来激活或者禁用泵堵塞清洗功能。
2.3 注释
1) 更多的关于SIMOCODE pro泵堵塞自清洗的说明和标准程序模板,可以通过如下链接获得更多信息:
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109478058
或者扫描二维码:
2) 任何技术问题,可以随时通过热线400-150-6060联系西门子。
下载本文档: Pump_blockage_prevention.pdf (1011,3 KB)
- 存在技术问题/疑问:请询问技术支持人员
- 想要在我们的论坛上开展讨论,并与其它用户交流经验
- 想要为一个或多个产品创建 CAx 数据
- 想要向我们发送有关此 文档 的反馈