×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Тип сообщения: Часто задаваемые вопросы ID сообщения: 109779881, Дата сообщения: 25.05.2020
(0)
Оценить

How do you perform the firmware update if your project does not allow you to establish a connection to your S7-1500 / ET 200 CPU?

  • Сообщение
  • Относится к продукту(ам)
Via "Show accessible devices" you can establish an online connection with your S7-1500 CPU independent of the project.

Description
You can also perform the firmware update for your S7-1500 / ET 200 CPU if you have not loaded a suitable project in STEP 7 (TIA Portal), i.e. the CPU in your device configuration does not correspond to the real CPU installed in the rack. Or if the firmware version of the CPU slotted in the rack does not match the firmware version of the CPU in your project.

Example
The configured S7-1500 CPU in your project has the firmware V2.8, but the S7-1500 CPU slotted in the rack has the firmware V2.6. In this case, the online connection via the "Connect Online" function in the Device View is not possible.

Remedy
Via the menu command "Online > Accessible devices..." you can reach all switched on devices that are connected to the interface of the PG/PC. You can establish the connection to the desired S7-1500 CPU and execute the firmware update. Entry ID 88778936 includes detailed instructions on how to update the firmware of an module in TIA Portal without a suitable project.

Further Information
More information is available in the TIA Portal Information System under:

Указания по безопасности
Для обеспечения и дальнейшего поддержания кибер-безопасности технической инфраструктуры, систем, машин и сетей необходимо внедрить комплексную концепцию информационной безопасности, которая соответствует последним достижениям науки и техники. Продукты и решения Сименс являются всего лишь одним из компонентов такой концепции. Более подробную информацию о кибер-безопасности можно получить здесь
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Оценить сообщение
Вопросы и обратная связь
Что вы хотите сделать?
Примечание: отзыв всегда относится к текущей статье. Ваше сообщение будет отправлено редакторам службы онлайн-поддержки. В течение нескольких дней вы получите ответ, если ваш отзыв содержит вопрос. Если у нас не возникнут вопросы по вашему отзыву, мы не будем вас беспокоить.
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport